TRANSFORMACIÓN DIGITAL: BENEFICIOS DE TENER UNA MINA CONECTADA

BENEFICIOS DE TENER UNA MINA CONECTADA

Reducir los costos, minimizar las perdidas, aumentar el rendimiento, cumplir con un marco normativo en continuo crecimiento y mantener una política estricta de cero lesiones se pueden alcanzar mediante el uso adecuado de tecnología.

José Beas, gerente de industria minera para Latinoamérica de Rockwell Automation, señala que actualmente las grandes compañías mineras están apostando por intensificar las iniciativas de innovación y uso de tecnología con el fin de mejorar la eficiencia operacional.

En la actualidad, según Beas, los datos de todo el proceso de producción se encontraban confinados a los activos dispersos a través de todas las operaciones mineras debido a diferentes tecnologías de automatización y sistemas obsoletos, con la consecuente incapacidad de generar información útil y accionable.

Gracias a la habilitación de plataformas tecnológicas robustas que integran tecnologías disruptivas como inteligencia artificial, machine learning, realidad aumentada y análisis avanzado de datos, es posible cubrir aspectos operacionales importantes y detectar dependencias e interdependencias que se pierden cuando la información reside en silos.

Rockwell Automation realizó un sondeo entre los principales ejecutivos de minería del mundo, a quienes se les preguntó cuáles eran las principales prioridades para la transformación digital y las respuestas recibidas se centraron en:

(1) Aumentar la eficiencia operativa, (2) Mejorar OEE (Índice que mide la eficiencia promedio de un activo, (3) Disminuir el uso de energía para mejorar la sostenibilidad y reducir los costos (4) Mejorar la salud y seguridad ambiental y (5) Lograr la integración de la cadena de suministro.

Sobre esta base, Beas señala que Rockwell Automation cuenta con una gran capacidad para respaldar a las compañías en el camino hacia el logro de una mina conectada por los siguientes motivos: experiencia en minería, informática y automatización, liderazgo tecnológico en control de procesos y análisis avanzado, red de socios a nivel global, regional y local.

BENEFICIOS

Informes emitidos por el Word Economic Forum indican algunos beneficios alentadores que la digitalización podría generar en diferentes áreas:

1 Más de US$ 425,000 millones de valor para la industria para el 2025.

2 Una reducción estimada de 600 millones de toneladas de emisiones de CO2.

3 Mejoras en la seguridad, con alrededor de 1000 vidas salvadas y 44,000 lesiones evitadas.

 

En ese sentido José Beas, gerente de industria minera para Latinoamérica de Rockwell Automation, destaca que el sector minero está avanzando al siguiente nivel y existe un consenso claro de que la tecnología permitirá a esta industria comprender mejor sus operaciones y aumentar su eficiencia operacional sustentado en programas de innovación e inversión específica en transformación digital para abordar diferentes desafíos, con el fin de crear el entorno adecuado para una transición eficiente a una mina digital.

 

DATO:

Según investigaciones globales, el 63 % de los mineros tienen dificultades para integrar datos.

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.