Replantear el seguimiento y la trazabilidad

Replantear el seguimiento y la trazabilidad

A medida que los proveedores por niveles asumen la responsabilidad de suministrar partes más grandes y complejas de los vehículos, los propietarios de las marcas de automoción ejercen más presión para asegurarse de que se implanten sistemas de trazabilidad.

Sin embargo, para los proveedores no está claro qué sistema de seguimiento y trazabilidad se debe elegir. La abreviación de los ciclos de desarrollo de la automoción ha obligado a los proveedores a acelerar la innovación y dedicar recursos escasos a la renovación de las herramientas. Una presión imparable de los precios y la volubilidad del mercado se traducen en una provisión limitada de gastos de capital.

Dados los recursos disponibles, a los proveedores por niveles les resulta difícil justificar la implementación de un sistema de ejecución manufacturera (MES) tradicional –así como la extensa infraestructura subyacente y los recursos de IT que lo sustentan–. 

¿Existe un mejor modo de hacerlo? 

Gracias a los avances de las soluciones de software, los proveedores por niveles pueden elegir ahora entre enfoques de trazabilidad más económicos que nunca. No es necesario decir que no se crean todas las opciones por igual y que establecer los criterios de evaluación de antemano es esencial para cualquier implementación con éxito. 

Los siguientes son tres puntos de referencia que los proveedores por niveles deben incluir cuando evalúan una solución de seguimiento y trazabilidad:

  1. Capacidad de escalado y preparación para el futuro. ¿Satisfará la aplicación los requisitos actuales de forma asequible? ¿Se podrá expandir fácilmente para afrontar necesidades futuras?

Por ejemplo, estas soluciones de software escalables afrontan retos específicos de fabricación y pueden comenzar en el nivel de máquina o área de trabajo con una sola aplicación.

La aplicación FactoryTalk Production resuelve los retos asociados con la ejecución de procesos en la fabricación. Se integra con ERP y realiza el seguimiento de los parámetros de pedidos y recetas necesarios para producción. La aplicación no proporciona solo funcionalidad de genealogía y seguimiento y trazabilidad, sino que también proporciona gestión integral de la producción dentro de una instalación y ofrece una plataforma para la mejora continua.

Además la solución se puede escalar a un sistema de ejecución manufacturera integrado a medida que se produce el retorno de la inversión, gracias a las aplicaciones adicionales creadas en una plataforma común.

  1. Requisitos de la infraestructura. ¿Qué recursos de IT se requieren para la implementación? ¿Hay opciones que puedan amortiguar el impacto en los presupuestos de capital o de operaciones?

Minimizar la inversión en infraestructura de IT es esencial para cualquier proveedor por niveles. Las aplicaciones adaptadas a una finalidad requieren mucha menos infraestructura que un sistema de ejecución manufacturera de plena escala. Pero determinar cuál es la opción de implementación más económica –interna, alojada o en la nube– es también una parte importante de la ecuación.

Para satisfacer los diversos requisitos de los proveedores, FactoryTalk Production puede implementarse mediante una infraestructura de IT interna o a través de la nube para evitar el impacto en la provisión de capital. 

  1. Facilidad de uso ¿Qué conocimientos se necesitan para utilizar y mantener el sistema una vez instalado?

Tal como puede atestiguar cualquier director de planta, un sistema que sea fácil de utilizar produce dividendos rápidamente. No obstante, con demasiada frecuencia se eligen las aplicaciones sin suficiente escrutinio de su impacto en el personal existente. ¿Es asequible una nueva aplicación si se necesita personal especializado adicional para mantenerla?

Para mayor facilidad de uso, FactoryTalk Production presenta diseños gráficos de planta que se pueden configurar por completo desde un entorno de tipo página web. Gracias a la funcionalidad de arrastrar y colocar y a los asistentes para crear planos, las aplicaciones están diseñadas para que las mantenga el personal de operaciones, no los equipos técnicos. 

Una nueva visión de la trazabilidad.

Descubra cómo puede lograr la fabricación inteligente con un enfoque escalable.

Y averigüe cómo Rockwell Automation ayuda a los proveedores por niveles de la industria automotriz a replantear las estrategias de producción.

Co-authored Todd Montpas
Director de producto de software de información, Rockwell Automation

Tom Mott
Publicado 22 Junio 2017 Por Tom Mott, Business Development Manager, Automotive Tier, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.