Relevancia de la protección ante intensidades de cortocircuito

Protección ante intensidades de cortocircuito

Para los fabricantes de máquinas de todo el mundo que quieren entrar en el mercado norteamericano, puede ser complejo moverse entre barreras culturales y geográficas. Pero eso no es nada si se compara con la necesidad de cumplir con los códigos y estándares locales.

Las diferentes regiones utilizan distintas metodologías para determinar la protección ante cortocircuitos. Esto puede dar muchos dolores de cabeza a los fabricantes de equipo original y los integradores de sistemas que intentan vender en el mercado norteamericano.

Los diversos estándares eléctricos afectan a todas las fases del ciclo de vida de una máquina, desde el diseño y desarrollo hasta la instalación y activación. Si no se tienen en cuenta los estándares en la fase de planificación, es mucho más difícil determinar la capacidad nominal de cortocircuito de un panel de control industrial completo.

Entonces, ¿qué necesitan saber los fabricantes de máquinas para confirmar que están construyendo maquinaria y paneles de control conforme a las normas?

Conocimiento de los códigos

Aunque, desde hace más de una década, algunos estándares eléctricos norteamericanos han evolucionado para sintonizar con los estándares mundiales, siguen existiendo varias diferencias que deben tenerse en cuenta. Todos los fabricantes de máquinas deben estar familiarizados con estos tres estándares.

  • UL 508A, Normativa para Paneles de Control Industrial
  • NFPA 70, Código Eléctrico Nacional (NEC)
  • NFPA 79, Normativa Eléctrica para Maquinaria Industrial

A medida que los fabricantes de máquinas y paneles se familiarizan con estos estándares, empiezan a identificar las diferencias que existen entre ellos y los estándares internacionales cuando intentan desarrollar ofertas para el mercado mundial.

Play Video

Vídeo: La Herramienta global para la selección de dispositivos para protección ante intensidades de cortocircuito (SCCR) proporciona soluciones coordinadas de circuito de derivación de alta falla para arrancadores de motor, arrancadores suaves y accionamientos de componentes.

Especificaciones precisas

Cualquier proyecto de diseño de máquinas o paneles debe comenzar con unos requisitos y especificaciones bien definidos.

Los tipos de información que deben solicitarse y confirmarse con el cliente final son, entre otros, los siguientes:

  • fuente de alimentación, incluidos tensión, fase, frecuencia, toma de tierra del sistema y capacidad nominal de cortocircuito necesaria
  • condiciones de operación, como temperatura, vibración y factores medioambientales
  • cargas para dispositivos, como motores, variadores, calefactores y transformadores
  • descripciones funcionales que incluyan la secuencia de activación y las interfaces de operador
  • estándares y certificaciones aplicables, incluidos los requisitos locales

Documentación

Una de las cosas más básicas e importantes para un fabricante de maquinaria o paneles puede hacer es documentar los elementos clave del proyecto como parte del proceso de propuesta. Estas notas deben incluir las especificaciones y los requisitos del cliente, los estándares nacionales y locales aplicables, así como la estimación de proyectos y soluciones de la máquina propuesta. Poner todo por escrito ayuda a aclarar todos los aspectos del diseño de la máquina.

Una documentación minuciosa también tiene un papel esencial más allá del proceso propuesto. Los fabricantes de máquinas y paneles deben considerar la posibilidad de incluir instrucciones especiales de montaje y cableado en la lista de materiales, así como la documentación de revisiones y pruebas. Esto puede incluir la creación de listas de comprobación de revisiones de diseño y pruebas, así como la toma de fotos digitales de paneles de control completados.

Capacidad de reacción

Los fabricantes de maquinaria y paneles pueden aprovechar una gran abundancia de herramientas, formación, soporte y documentación que puede ayudarles a prestar sus servicios en el mercado norteamericano.

Un ejemplo de esto es la herramienta para la selección de dispositivos para protección ante intensidades de cortocircuito (SCCR) de Rockwell Automation. Esta herramienta en línea proporciona las capacidades de SCCR coordinadas con alta tolerancia a los fallos para todos los dispositivos de alimentación utilizados en un circuito, lo que ayuda a ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de hallar y determinar estas capacidades. Los datos de la herramienta pueden estar basados en los estándares UL o IEC.

Aunque los estándares y los códigos pueden ser desafiantes, no tienen por qué ser un obstáculo para tener éxito en un nuevo mercado. Conocer los estándares clave puede ayudar a los fabricantes de maquinaria y de paneles a cumplir con los requisitos y a mejorar su ventaja competitiva en el mercado norteamericano.

Sarah Larson
Publicado 19 Julio 2017 Por Sarah Larson, Commercial Programs Manager, Rockwell Automation

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.