Imagínese si pudiera predecir la vida útil de su motor

Imagínese si pudiera predecir la vida útil de su motor

Todos lo hemos hecho: forzar demasiado un producto.

Un triturador de basura, por ejemplo. Si introducimos algo demasiado grande o duro en el drenaje y oímos el ruido agonizante de un motor que lucha por su vida, sabemos que debemos apagarlo y esperar. Y si no somos lo suficientemente rápidos, un interruptor de seguridad hará el trabajo por nosotros para evitar el sobrecalentamiento.

Si hace esa pequeña maniobra con demasiada frecuencia, se acortará la vida útil del triturador.

Lo mismo ocurre con el motor que acciona una carga mecánica. Si fuerza demasiado el motor con mucha frecuencia, podrá verse afectado por un tiempo improductivo imprevisto mientras el motor sobrecalentado se apaga, se enfría y se prepara para arrancar de nuevo.

La tecnología de protección de motor antigua protege un motor contra el sobrecalentamiento al apagarlo, pero eso es reactivo (después del problema) en lugar de proactivo. La producción se detiene mientras el motor se recupera, lo que posiblemente pone en riesgo cientos de miles de dólares de ingresos.

Ahora, en lugar de una solución electromecánica, existen algunas opciones electrónicas que pueden supervisar el motor de forma tanto eléctrica como mecánica: estas opciones pueden ayudarlo a predecir cómo y cuándo podría fallar un motor para que pueda prevenir el problema. Si el motor falla, el diagnóstico lo ayudará a resolver el problema lo más rápido posible.

El secreto de los relés de sobrecarga electrónicos para la protección eléctrica del motor y el equipo de monitoreo de condiciones para la protección mecánica está en cómo la información acerca de lo que está ocurriendo dentro del motor se comunica al mundo exterior. Juntos, pueden predecir más precisamente el momento en que un motor puede fallar para que usted pueda decidir cómo desea continuar.

En muchos casos, cada segundo cuenta. Supongamos que está mezclando cemento. El proceso durará otros 30 segundos y el motor se disparará en 45. Ahora, ya sabe: puede seguir la operación sin poner en riesgo el lote ni el motor. Tiene mejor información y con ella puede tomar mejores decisiones.

Este es solo un ejemplo de los datos disponibles. Si forma parte de un acuerdo de gestión energética y varias veces al año su empresa de servicios públicos quiere recortar el uso, con los datos que proporciona el relé de sobrecarga electrónico, puede evaluar rápidamente cuánta energía (kW) utiliza cada motor e interrumpir las cargas que no son críticas.

Este avance es especialmente útil si está usando una forma común de mantenimiento de motores: el teléfono.

Lo he visto muchas veces, no se sabe que un motor se disparó hasta que pasa al lado, seguido de una llamada a mantenimiento. Todo esto lleva tiempo. En cambio, la protección de motor electrónica puede enviar una señal a la estación de control y un mensaje a mantenimiento antes de la interrupción. Si el motor se dispara, todos los datos del evento se capturan para su análisis y, así, ayudar a evitar que se repita en el futuro.

Lo mejor es que los relés de sobrecarga electrónicos y las soluciones de monitoreo de condiciones representan solo una fracción del precio de la tecnología anterior.

Observe las aplicaciones de su motor eléctrico. ¿Hay procesos críticos? En ese caso, ¿cuál es el costo del tiempo improductivo? Encuentre una solución de protección de motor y monitoreo de condiciones adecuada para su aplicación y evite tiempo improductivo imprevisto.

Bill Martin
Publicado 3 Noviembre 2014 Por Bill Martin, Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.