¿Cuál es el costo por el tiempo improductivo imprevisto de un motor?

¿Cuál es el costo por el tiempo improductivo imprevisto de un motor?

Los motores eléctricos son el eje principal de la industria moderna actual.

Brindan la energía mecánica necesaria para la mayoría de los procesos de fabricación.

En los últimos 100 años, varios organismos gubernamentales establecieron requisitos estrictos para implementar alguna forma de protección contra sobrecarga térmica en todos los motores eléctricos, para evitar que causen daños materiales o lesiones físicas.

Ocasionalmente, un dispositivo de protección de motor puede hacer que un motor eléctrico deje de funcionar si el cableado no es adecuado, si surge un problema eléctrico, si hay una anomalía mecánica o si el motor tiene daños internos.Cuando se produce un evento imprevisto como este, ¿cómo se aborda esta situación en su instalación?

Cuando un motor crítico interrumpe su proceso de manera prevista, ¿cuál es el costo de esta pérdida de producción?

Hay diversos tipos de dispositivos de protección de motor disponibles que cumplen con los reglamentos gubernamentales requeridos.Estos dispositivos de protección varían en tamaño, características y precios.¿Cómo elige el tipo de protección de motor adecuado para su instalación de fabricación?

La respuesta a esta pregunta depende de su gasto por producción perdida (costo de tiempo improductivo imprevisto de un motor eléctrico).Si el gasto por producción perdida es mínimo, puede considerar la opción de una protección de motor basada en una aleación básica bimetálica o eutéctica.

Estos tipos de productos de protección de motor cumplen con los requisitos gubernamentales mínimos y evitan los daños térmicos internos en el motor eléctrico.

El principal inconveniente es que no brindan ninguna advertencia avanzada sobre un posible evento y no brindan ninguna información sobre por qué se produjo el evento.

Si el gasto por producción perdida es importante, puede considerar la opción de utilizar una protección electrónica de motor.

Estos tipos de productos de protección de motor cumplen con los requisitos gubernamentales mínimos de protección térmica, pero brindan otros tipos de protección eléctrica, como la protección contra pérdida de fase, asimetría, voltaje inadecuado, desigualdad de rotación, corriente de fallo a tierra (fuga a tierra) y más.

Varios dispositivos de protección electrónica del motor brindan capacidades de comunicación para alertar sobre posibles problemas de motor, prever la detención del motor e indicar la razón por la que el motor se detuvo accidentalmente.

Por ejemplo, en una aplicación de bombeo, los dispositivos de protección electrónica del motor pueden simular la temperatura interna de un motor eléctrico al brindar potencia mecánica a una bomba.

Pueden enviar una alarma mediante un mensaje de texto o correo electrónico si el calor aumenta por encima de un nivel especificado.También se pueden integrar en una infraestructura de SCADA existente mediante redes de comunicación como EtherNet/IP para brindar advertencias avanzadas y ayudarlo a evitar el tiempo improductivo costoso.

Los dispositivos de protección del motor electrónicos son más costosos que un dispositivo de protección de motor basado en una aleación básica bimetálica o eutéctica, pero pueden ser bastante menos costosos en comparación con el costo por el tiempo improductivo imprevisto de un motor eléctrico.

Bill Martin
Publicado 25 Julio 2014 Por Bill Martin, Product Manager, Electronic Overload Relays, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.