¿Le ofrece el suficiente rendimiento su infraestructura de red?

¿Rinde lo suficiente su infraestructura de red?

A la hora de diseñar su infraestructura de red industrial, necesitará una cuidadosa planificación para asegurarse de que alcanza el rendimiento necesario. Deberá considerar no solo sus necesidades actuales sino también las futuras, cuando más dispositivos se integren en la arquitectura de su sistema de control.

Existen muchas cuestiones a tener en cuenta para elegir el switch industrial más adecuado para su red y, con todas las opciones sobre las que decidir, puede resultar algo abrumador. En Rockwell Automation le ofrecemos muchas soluciones de conmutación, con switches sin supervisión, con supervisión ligera o completamente supervisados. ¿Cómo decidir entonces la mejor solución para sus aplicaciones industriales? Déjenos ayudarle a decidir.

En primer lugar, tendremos que examinar su red en detalle para determinar sus necesidades de rendimiento. Estamos seguros de que su deseo es encontrar el equilibrio adecuado entre funcionalidad y facilidad de uso —a un precio justo, por supuesto— para su aplicación.

Los switches de red, tanto supervisados como sin supervisión, parecen presentar características comunes de rendimiento en lo que los puertos se refiere, pero, según nuestra experiencia, eso no es del todo cierto. Y en la primera ocasión en la que deba ampliar su capacidad o conectar equipos antiguos con un protocolo común de red, podrá comprobarlo.

En este webinar, además, puede revisar más escenarios que pueden ayudarle a elegir el switch adecuado.

Los switches supervisados ofrecen una funcionalidad que resulta clave para la optimización del rendimiento de su red y que puede evitar los cuellos de botella en la red cuando comienzan a añadirse más dispositivos y puertos para conectar aquellos dispositivos que no lo estaban. En estos casos, las velocidades de los puertos en los switches individuales no son lo único importante y la conectividad puede ofrecer los datos necesarios para optimizar los procesos y aumentar la producción. Cuando distintas aplicaciones se conectan, las funcionalidades que ayudan a optimizar el rendimiento comienzan a aparecer.

Ahora ha llegado el momento de que se pregunte si está teniendo en cuenta el rendimiento que necesita en su red para enfrentarse a lo inesperado.

Escenario 1: Imagine que es el responsable de producción y que recibe una llamada que le avisa de que dos líneas de producción se han visto interrumpidas debido a errores de comunicación.

Su personal de mantenimiento arregla los fallos y reinicia el equipo.  Diez minutos más tarde, una de las líneas vuelve a interrumpirse. En esta ocasión, llama a los expertos para revisar el diseño de su infraestructura de red.

Tras la revisión, el equipo y usted concluyen que una línea de producción, interrumpida actualmente para mantenimiento, está conectada a través del mismo armario de control y que el equipo que está trabajando en ella ha conectado una cámara Ethernet a nivel local para que un experto pueda ver en remoto los fallos de una de las máquinas de esa línea.

¿Podría ser este el origen de los errores de comunicación?

Los switches sin supervisión no disponen de funcionalidades de segmentación y, por tanto, no pueden segmentar los equipos en su propio dominio para reducir el riesgo asociado a introducir dispositivos desconocidos en la red.  Por ese motivo, la carga existente de la red se vio afectada por la conexión de la cámara, lo que supuso un riesgo de despliegue que acabó dando lugar a un tiempo improductivo no planificado.

Esta segmentación podría haberse conseguido gracias a las funcionalidades de VLAN que los switches supervisados o con supervisión ligera pueden ofrecer. Además, si ambos sistemas hubieran estado compartiendo un switch de este tipo, el tráfico crítico podría haberse priorizado utilizando sus funciones de calidad de servicio (QoS por sus siglas en inglés).

Blog: ¿IIoT en la planta de fabricación? Hay una aplicación para ello

Escenario 2: Imagine que alguien ha conectado una cámara Ethernet a la red al otro extremo de su planta para ayudar a un experto a solucionar problemas de forma remota. Para optimizar recursos y costes, se utiliza la misma infraestructura de red para el movimiento, para la seguridad y también para el control estándar. Y, de repente, empieza a ver que otros equipos de sus instalaciones comienzan a interrumpir su funcionamiento debido a fallos de comunicación.

Los switches sin supervisión, o incluso aquellos con supervisión ligera, no cuentan con un QoS con la granularidad necesaria para gestionar situaciones como la descrita en este escenario. En este caso, la cámara está enviando archivos de imagen grandes a través de la red y, debido a ello, el ancho de banda de las rutas de comunicación compartidas se consume por completo, por lo que, como el resto de equipos no obtienen los paquetes que esperan, comienzan a fallar. Todo ello puede acabar dando lugar a un tiempo improductivo muy costoso

En este caso podría haber ayudado la funcionalidad de QoS. Nuestros switches completamente supervisados de altas prestaciones incluyen QoS con colas ampliadas, lo que le hubiera permitido priorizar el tráfico crítico. Además, sus funciones de calidad de servicio para líneas completamente supervisadas están optimizadas para que puedan escalarse a una red mayor, tal y como la descrita en este escenario.  Para mejorar aún más el rendimiento, esta gama de switches cuentan con funcionalidad PTP, lo que permite asegurar la integridad del servicio de sincronización de tiempo.

Estas situaciones comunes podrían suceder en su planta. No obstante, puede mejorar el rendimiento y las operaciones si utiliza los switches industriales apropiados en combinación con nuestras arquitecturas de referencia Ethernet para plantas convergentes. En este webinar, además, puede revisar más escenarios que pueden ayudarle a elegir el switch adecuado.

Jessica Forguites
Publicado 2 Abril 2018 Por Jessica Forguites, Technical Platform Lead, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.