Nuevo sensor fotoeléctrico de Rockwell Automation creado para aplicaciones exigentes

El sensor de alto rendimiento ofrece detección a larga distancia y mayor tolerancia ambiental para sectores como alimentación y bebidas, manejo de materiales y packaging

El nuevo sensor fotoeléctrico Allen-Bradley 42AF RightSight M30 de Rockwell Automation es la última incorporación a su portafolio de sensores inteligentes. Fabricado con una resistencia ambiental mejorada y detección de larga distancia en una carcasa de ángulo recto de tamaño medio, el sensor inteligente RightSight M30 ofrece la flexibilidad y el rendimiento requeridos para una amplia gama de aplicaciones de gran demanda.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

“Nuestro nuevo sensor fotoeléctrico ha sido desarrollado para ayudar a aumentar la confiabilidad en ambientes hostiles donde la suciedad o las partículas no deseadas podrían acumularse en la lente del sensor”, explica Adonis Evangelista, responsable de producto de Rockwell Automation.

Fabricado con la capacidad IO-Link, el sensor se integra fácilmente en La Empresa Conectada al facilitar datos y diagnósticos directamente a un sistema de control para ayudar a minimizar el tiempo de inactividad y aumentar la productividad. Con esta capacidad, el sensor proporciona información como la intensidad de la señal, la ubicación, las alarmas de proximidad y las funciones de temporización que ayudan a crear eficiencias operativas y simplifican la resolución de problemas. Los indicadores LED de estado y potencia de gran visibilidad de 360 grados ayudan en la configuración, la monitorización y la resolución de problemas.

Su duradera carcasa en ángulo recto ofrece un soporte universal de 30 mm y base de 18 mm para una instalación y reemplazo rápidos y flexibles. La carcasa clasificada IP67/IP69k/1200 psi está completamente sellada, lo que permite que el RightSight M30 pueda soportar entornos industriales duros, incluidos los que involucran lavados de alta presión y alta temperatura. Con múltiples modos de detección, el sensor también está disponible en modelos fáciles de aplicar, sin ajustes y en versiones accesibles que ajustan la sensibilidad y la configuración de salida con solo presionar un botón.

El sensor fotoeléctrico Allen-Bradley 42AF RightSight M30 de Rockwell Automation se presentó en Automation Fair 2018 y actualmente está disponible en todo el mundo. Para información adicional y características del producto, por favor haga clic aquí.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 23,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Rafael Alcaraz
Montse Moro

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.