La actualización del software Studio 5000 optimiza la productividad

La versión del software Studio 5000 optimiza la productividad y reduce el tiempo de diseño

La última versión incluye una interfaz de usuario moderna y funciones que mejoran la productividad en todas las aplicaciones.

Los ingenieros pueden diseñar, desarrollar y poner en servicio más rápidamente sistemas de automatización utilizando el recientemente mejorado entorno de desarrollo integrado Rockwell Software Studio 5000. La última versión de este software incluye una nueva interfaz de usuario que proporciona un aspecto común y moderno en todas las aplicaciones de Studio 5000 e incluye actualizaciones para ayudar a los ingenieros a mejorar la productividad desde el diseño hasta el despliegue.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

La aplicación Studio 5000 Logix Designer incluye ahora actualizaciones para varios lenguajes de programación y un editor de texto estructurado y modernizado para ayudar a optimizar el tiempo de diseño. El editor de texto se ha actualizado con muchas características nuevas, como segmentos de código plegables y monitorización de valores en línea, para una programación y edición más productivas.

“El editor de texto estructurado modificado mejora la facilidad de uso para los programadores con distintos grados de habilidades”, explica Andy Stump, director comercial de Rockwell Automation. “Tanto los usuarios avanzados que actualmente usan programación de texto estructurado como los nuevos ingenieros que no están familiarizados con él se sentirán cómodos utilizando el editor modernizado”.

La nueva función de alarma basada en etiquetas Logix permite a los ingenieros agregar fácilmente alarmas a las estructuras y administrarlas en un solo entorno, lo que ayuda a ahorrar tiempo al evitar la necesidad de programar. Esta actualización también incluye nuevas instrucciones de seguridad de la unidad de acuerdo con IEC 61800-5-2, e instrucciones de movimiento para soporte cinemático expandido. Además, su moderna interfaz de usuario incluye soporte para múltiples monitores y vistas con pestañas para ayudar a mejorar su uso y reducir el tiempo de diseño.

La aplicación Studio 5000 Logix Designer también incluye soporte para los nuevos controladores Allen-Bradley GuardLogix 5580 y Compact GuardLogix 5380. Esto proporciona nuevas opciones de alto rendimiento para los usuarios a medida que diseñan sistemas de seguridad y puede ayudar a reducir los costes generales de la máquina.

La aplicación Studio 5000 View Designer integra ahora registro de datos y tendencias para resolver problemas de forma más sencilla. Y brinda a los ingenieros acceso a capacidades de emulación y pruebas virtuales para ayudar a reducir el tiempo y el riesgo de desarrollo del sistema.

La aplicación Studio 5000 Architect admite capacidades a lo largo de todo el sistema que pueden reducir la complejidad y el tiempo de diseño. Por ejemplo, esta versión actualizada adopta la interfaz abierta de intercambio de datos, AutomationML (Automation Markup Language), para una conectividad expandida y un intercambio de datos robusto entre el software Studio 5000 y otras herramientas de ingeniería como EPLAN Electric P8.

La nueva edición lite de Studio 5000 Application Code Manager está disponible para su descarga como una edición de usuario único para fabricantes de máquinas y equipos que operan en una escala más pequeña. Sin coste adicional, esta versión contendrá capacidades de programación masiva y administración de librerías, con una versión estándar disponible mediante suscripción anual.

Además, para ayudar a impulsar el desarrollo, Rockwell Automation ofrece las librerías Machine Builder Library y Process Object Library para Studio 5000 Application Code Manager. Ambas se pueden descargar del Centro de Descarga de Compatibilidad de Productos (PCDC, por sus siglas en inglés) sin coste adicional.

La aplicación Studio 5000 Logix Emulate cuenta ahora con una interfaz actualizada para la conectividad con sistemas de formación de operadores como Cape Software VP Link y MYNAH Mimic, junto con una interfaz de usuario mejorada.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 23,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Rafael Alcaraz
Montse Moro

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.