El actualizado software ThinManager mejora la productividad en las operaciones industriales

La última versión del software ofrece a los usuarios más libertad para personalizar los puntos de vista y las pantallas, con el objetivo de mejorar la toma de decisiones

Las empresas industriales pueden adaptar mejor la información de producción a sus necesidades operativas con la nueva plataforma ThinManager 11.0 de Rockwell Automation. La última versión del software de cliente ligero puede ayudar a mejorar la productividad, la visualización, la seguridad y la movilidad en una Empresa Conectada.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

Las empresas pueden mejorar su productividad con la nueva opción de licencia FactoryTalk Activation del software ThinManager. Permite tener un número ilimitado de sesiones de FactoryTalk View SE en un terminal con solo una licencia de cliente de FactoryTalk View SE, para que los trabajadores puedan acceder a toda la información que necesitan para hacer su trabajo, sin tener que preocuparse por incurrir en costes adicionales. La licencia tradicional también seguirá siendo una opción disponible para los usuarios.

La capacidad de gestionar más información móvil también puede mejorar la productividad. Las aplicaciones de tableta móvil del software ThinManager se han mejorado para admitir mosaicos, pantallas virtuales y cámaras IP en tabletas iOS y Android. Estas actualizaciones permiten que una aplicación compuesta de estilo de sala de control se muestre en los dispositivos móviles. Ahora, los usuarios pueden monitorizar simultáneamente múltiples fuentes de contenido mientras están en movimiento.

Las empresas pueden visualizar mejor aplicaciones independientes múltiples o grandes con la función MultiMonitor expandida del software. Ahora es compatible con hasta siete monitores en un solo terminal. Esta actualización incluye soporte para el nuevo cliente ligero Allen-Bradley VersaView 5200 Multi 4K Display, que proporciona hasta siete salidas de vídeo con resolución 4K.

La versión 11.0 también brinda a los usuarios más flexibilidad al navegar por la pantalla táctil del software ThinManager. La nueva funcionalidad de tocar y mantener ayuda a los trabajadores a acceder más eficientemente a la información y a hacer cambios.

Otros nuevos beneficios para el usuario de la versión 11.0 son:

Seguridad mejorada

Ampliando las múltiples opciones de autenticación del software ThinManager, la versión 11.0 agrega un módulo de lector de credenciales USB. Esto brinda a los administradores una gama más amplia de opciones sobre cómo los usuarios acceden al contenido de manera segura.

Soporte de idioma local

El software ThinManager es compatible ahora con teclados que no están en inglés y con la capacidad de configurar el teclado en pantalla del software en otros idiomas. Estas actualizaciones permiten a los usuarios introducir datos, como contraseñas, utilizando su idioma nativo y conjuntos de caracteres. Se agregarán nuevas funciones de soporte más adaptadas a los idiomas locales en futuras versiones de software.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 23,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Rafael Alcaraz
Montse Moro

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.