El nuevo módulo opcional para el variador de CA PowerFlex proporciona múltiples funciones de seguridad en la misma red EtherNet/IP que el control estándar

El módulo opcional de funciones de seguridad integradas de Rockwell Automation ayuda a reducir los costes de hardware e instalación, a la vez que mejora la productividad

Las aplicaciones de variadores de CA que requieren una función de seguridad ahora pueden beneficiarse de la integración de los sistemas de control estándar y de seguridad en una sola red utilizando un controlador. El módulo opcional de funciones de seguridad integradas de Rockwell Automation ofrece varias funciones de seguridad basadas en las normas IEC 61800-5-2 para los variadores de CA PowerFlex 755 y 755T de Allen-Bradley. Incluye la capacidad de monitorizar la velocidad, la dirección y la posición en una red EtherNet/IP.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

“Con las funciones de seguridad integradas, los fabricantes pueden optimizar las operaciones mientras crean oportunidades para reducir los costes y aumentar la productividad”, afirma Chunbing Zhang, especialista senior de productos de Rockwell Automation. “La integración de los sistemas de seguridad y control estándar también proporciona a los operadores y al personal de mantenimiento visibilidad de todos los eventos de la máquina, incluidos los de seguridad. Esto facilita una respuesta rápida que permite a la máquina volver a la producción completa más rápidamente”.

Las soluciones de seguridad en red minimizan los costes de hardware e instalación al simplificar el diseño de la máquina y reducir las redundancias de equipos. Con menos componentes, los fabricantes pueden reducir el tamaño de los cerramientos de panel y ahorrar un valioso espacio.

Las soluciones de seguridad en red también proporcionan control de área, gracias a la cual una zona de la máquina se pone en un estado seguro, mientras que otras continúan operando. En el pasado, un evento de seguridad en una sección de una máquina podría hacer que esta se apagase por completo, ya que el sistema estándar tenía un conocimiento limitado del evento de seguridad. En cambio, la seguridad integrada permite que los sistemas de control y seguridad coexistan en la misma red y compartan datos entre la seguridad y las aplicaciones estándar.

Como parte de una solución integral, un solo controlador GuardLogix de Allen-Bradley puede administrar la seguridad y el control estándar en el entorno de software Studio 5000 Logix Designer. Sin necesidad de escribir y coordinar múltiples programas en diferentes controladores, los fabricantes pueden simplificar el proceso de programación y ahorrar en costes de formación y soporte.

El módulo opcional de funciones de seguridad integradas proporciona clasificaciones de hasta SIL CL 3 y PLe Cat 4, cuando se usa como parte de un sistema de seguridad integrado que incluye un controlador GuardLogix 5580ES o un controlador Compact GuardLogix 5380ES. El módulo opcional se puede agregar al variador en cualquier momento.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 23,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Rafael Alcaraz
Montse Moro

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.