La nueva terminal de operador ayuda a aumentar la eficiencia en grandes aplicaciones

Los terminales gráficos PanelView 5510 proporcionan una integración de software mejorada, mayor conectividad y opciones de pantalla más grandes

Los usuarios finales y los OEM buscan soluciones de interfaz hombre-máquina (HMI) que simplifiquen y optimicen la visualización, especialmente en aplicaciones más grandes. Con la nueva familia de terminales de operador PanelView 5510 de Allen-Bradley, las compañías tienen una solución HMI diseñada para satisfacer las necesidades de aplicaciones a gran escala, mejorar la experiencia del usuario y aumentar el rendimiento.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

“El terminal PanelView 5510 ha sido diseñado para usuarios con un alto grado de integración entre su HMI y su controlador”, afirma Mike Moriarty, director de producto de Rockwell Automation. “Este nuevo terminal es la opción correcta para usuarios finales y OEM con aplicaciones de gran tamaño”.

Los tamaños de pantalla de este nuevo terminal gráfico van desde las 7 hasta las 19 pulgadas, con pantalla panorámica, así como con opciones táctiles y de teclado. Por otro lado, EtherNet/IP con anillo de nivel de dispositivo y la tecnología de interruptor integrado ayudan a soportar la tolerancia a los fallos de la red y a reducir el tiempo de inactividad. Los botones en pantalla y la navegación mejorada posibilitan aumentar la eficiencia del operador.

Al usar la aplicación Rockwell Software Studio 5000 View Designer, el HMI PanelView 5510 presenta alarmas basadas en etiquetas Logix, un visor de PDF, un emulador de terminal, acceso remoto VNC y estadísticas en tiempo real e históricas. La próxima versión de Studio 5000 View Designer incluirá mayores límites de aplicaciones, soporte para múltiples controladores, compatibilidad con alarmas basadas en etiquetas Logix y un visor de registro de alarmas.

El terminal gráfico PanelView 5510 es la última incorporación al portafolio de HMI PanelView 5000 de Rockwell Automation®, el cual también incluye la serie PanelView 5310 y presenta una integración mejorada con el software Logix.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 23,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Rafael Alcaraz
Montse Moro

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.