Análisis de dispositivos industriales

Rockwell Automation ofrece nuevas herramientas para el análisis de dispositivos en tiempo real

Ofrecen soporte a los empleados de planta y ayudan en la resolución rápida de problemas.

Los dispositivos inteligentes han creado conexiones a través de operaciones industriales con el potencial de facultar a los trabajadores de planta o distribuidos. Para muchos fabricantes que están pasando por una transformación digital, estas herramientas modernas pueden tardar mucho tiempo en implementarse, con demasiada inversión para analizar y entregar datos relevantes a los empleados adecuados.

Haga clic en la imagen para solicitar una versión de alta resolución.

Rockwell Automation está permitiendo a los equipos de la planta a tomar mejores decisiones y más rápidas con el FactoryTalk Analytics for Devices y la aplicación FactoryTalk TeamONE Standard Edition. Estos softwares requieren una configuración mínima y pueden ayudar a resolver problemas comunes de mantenimiento más rápido, lo que mantiene los tiempos de inactividad no planificados en un mínimo. El dispositivo y la aplicación ayudan rápidamente a mejorar el tiempo de reacción de los equipos de mantenimiento y ayudan a los responsables en la toma de decisiones con análisis de diagnóstico de dispositivos y sistemas industriales.

"Estos softwares fueron desarrollados con la facilidad de uso como objetivo principal", dijo Michael Pantaleano, gerente global de negocios de Rockwell Automation. "Hemos trabajado estrechamente con nuestros clientes en estas soluciones, demostrando que una aplicación disponible en tiempo real y un dispositivo analítico escalable que funciona de forma inmediata pueden ofrecer un valor inmediato. En Rockwell Automation, estamos comprometidos a desarrollar herramientas que sean accesibles para los equipos actuales de nuestros clientes. Estas dos nuevas soluciones ayudan a los equipos de mantenimiento a descubrir fácilmente el estado de sus dispositivos y colaboran mejor en contexto con información adecuada”.

Aplicación FactoryTalk TeamONE

Enfocado en la reducción del tiempo medio de reparación (MTTR), Rockwell Automation está lanzando una nueva edición, llamada la Standard Edition, de la aplicación FactoryTalk TeamONE. La nueva edición añade un módulo de alarma, que permite a los equipos colaborar con detalles de alarma en vivo. Esto ofrece a los usuarios la posibilidad de ver fácilmente todas las alarmas activas. También pueden ver, compartir y publicar nuevos detalles, ofreciendo una mejor colaboración de equipo añadiendo contexto con información de alarma. Las alarmas que requieren una acción inmediata pueden ser compartidas con miembros del equipo específicos o enviadas a todo el equipo para la gestión y resolución del grupo.

Como nodo inteligente, la aplicación FactoryTalk TeamONE no requiere servidor, Cloud gateways o configuración de IT para que los fabricantes alcancen un valor que se expande a medida que pasan por su transformación digital. La aplicación está disponible actualmente en la Apple App Store y en la Google Play Store, y una nueva cuenta de usuario tarda unos minutos en configurarla.

La nueva edición estándar es una suscripción anual de pago y amplía las características disponibles en la edición gratuita de la aplicación. La aplicación FactoryTalk TeamONE Free Edition, lanzada en 2016, proporciona datos de incidentes y de dispositivos casi instantáneos a los equipos de mantenimiento de la planta que incluyen ingenieros, profesionales y trabajadores de IT. La edición gratuita elimina las barreras para que los equipos industriales colaboren y resuelvan rápidamente problemas con datos de la planta contextualizados como tendencias y estado del dispositivo. Los módulos de esta edición gratuita incluyen los módulos Incidente, Estado del dispositivo, Teamboard, Knowledgebase, Pinboard, Chat y Trend. Dentro de la aplicación FactoryTalk TeamONE, los clientes pueden incluso tener una mezcla de usuarios gratuitos y de suscripción en sus equipos.

FactoryTalk Analytics for Devices

FactoryTalk Analytics for Devices es una aplicación que ayuda a evitar costosos períodos de inactividad y mejora la productividad mediante la identificación proactiva del estado del dispositivo. Con sólo una conexión a la red de alimentación y al sistema de control local, el dispositivo comienza a proporcionar análisis en cuestión de minutos.

Una vez realizadas las conexiones, la aplicación detecta los dispositivos de automatización en la red sin interrumpir el rendimiento. Los equipos de la planta tienen acceso a acciones específicas, pantallas de dispositivos y un avanzado chat. La aplicación aprende lo que es importante para los usuarios al analizar continuamente los dispositivos de la red y ofrecer recomendaciones para ayudar a los equipos de mantenimiento y de ingeniería para evitar tiempos de inactividad no planificados y reparar sistemas más rápidamente.

"Nuestros clientes están tratando de averiguar cómo dar sus primeros pasos hacia la analítica y el Internet Industrial de las Cosas", dijo Pantaleano. "Este sistema es un excelente comienzo para su viaje, con resultados tangibles que pueden ayudar a nuestros clientes en cuestión de minutos".

FactoryTalk Analytics for Devices puede detectar y realizar un análisis básico en cualquier dispositivo EtherNet/IP. Además, cuenta con analíticas detalladas para más de 2.000 dispositivos Allen-Bradley.

Acerca de Rockwell Automation

Rockwell Automation Inc. (NYSE: ROK), la mayor compañía del mundo dedicada a la automatización y la información industriales, permite que los clientes sean más productivos y ayuda a crear un mundo más sustentable. Con sede en Milwaukee, Wisconsin, Rockwell Automation cuenta con alrededor de 22,000 empleados que brindan servicios a clientes en más de 80 países.

Contactos de medios físicos

Montse Moro
Susanne Woiton

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.