Cinco ventajas de implementar la tecnología inalámbrica en su planta

Implementación de la tecnología inalámbrica en su planta

Al implementar la tecnología inalámbrica, puede reducir el cableado y ver sus operaciones de formas nuevas y transformadoras.

En la era de Internet industrial de las cosas (IIoT), la necesidad de recopilar datos en tiempo real de sus operaciones es más importante que nunca.

Es necesario asegurarse de tomar decisiones informadas para maximizar la productividad y así satisfacer las necesidades de los entornos de automatización actuales.Con todos los avances en los equipos y el alcance de la fabricación, no hay razón para seguir desaprovechando los datos.Estos son los 5 métodos principales…

Adopción de la tecnología inalámbrica

La tecnología inalámbrica puede ayudar a minimizar los costos y, en verdad, ¿a quién no le gusta ahorrar un poco de dinero?Al implementarla, los costos de instalación serán bajos debido a la mínima necesidad de hardware y cableado, lo que significa menos mantenimiento y más opciones de inversiones adicionales en una infraestructura de planta preparada para el futuro.

Cuando tome este tipo de decisiones a largo plazo para la red a nivel de toda la planta, piense en el ahorro de costos general que experimentará cuando maximice su productividad con una mayor conectividad y movilidad de los equipos.

Hardware recomendado

Para una red de área local inalámbrica, es necesario contar con el hardware adecuado si se quiere alcanzar el objetivo de obtener comunicaciones seguras y confiables.

Podrá cubrir una gran variedad de necesidades operativas si utiliza hardware de punto de acceso inalámbrico (WAP) y puente de grupo de trabajo (WGB) que cumpla con las normas IEEE 802.11 a/b/g/n, cuya adopción es amplia, y que tenga una disponibilidad de espectro de 2.4 GHz y 5 GHz.

Los WAP funcionan como encaminador para incorporar a los clientes de tecnología inalámbrica en forma segura a una red conectada y, por su parte, un WGB puede conectar en forma segura hasta 19 clientes de dirección IP conectados a una red inalámbrica.

Control en tiempo real

Logre un control en tiempo real de bucle cerrado en aplicaciones críticas, donde la confiabilidad es clave.Haga más que un simple monitoreo, resolución de problemas y recopilación de datos en forma remota de sus operaciones con la tecnología IEEE 802.11, mejor conocida como Wi-Fi.

Al permitir la movilidad de la máquina y los equipos, puede satisfacer las demandas exclusivas de control en tiempo real con tiempo de espera y variación de retardo mínimos para lograr el rendimiento ininterrumpido deseado que necesita su aplicación.

La movilidad mejorada de la máquina permite lograr una mayor productividad, una mejor conectividad y nuevos diseños innovadores.

Infraestructura de red única

¿Desea unificar sus arquitecturas de red actuales basadas en Ethernet para crear una única infraestructura de red planta a empresa mediante un protocolo industrial basado en Ethernet, como Ethernet/IP™?

Con IEEE 802.11, puede utilizar la misma tecnología para el control en tiempo real y la información a pedido para recopilar parámetros y ver análisis en un dispositivo móvil, y así poder tomar decisiones más informadas.

Al mismo tiempo, puede experimentar la convergencia inalámbrica de planta a empresa que brinda mayor productividad y una reducción del tiempo improductivo.

Seguridad industrial

Hablemos sobre la seguridad.Comprendemos la importancia de asegurarnos de minimizar los riesgos relacionados con las comunicaciones inalámbricas.

También sabemos que la autenticación de dispositivos y los métodos de encriptación de datos que cumplen con la norma IEEE 802.11 son esenciales.

Utilice el estándar de seguridad Acceso Wi-Fi protegido (WPA2) con el Estándar de encriptación avanzada (AES) en las aplicaciones WLAN industriales y obtenga la seguridad más avanzada disponible en la actualidad para las configuraciones industriales sin afectar el rendimiento de la aplicación.

¿Qué es lo mejor para usted: una arquitectura autónoma o una unificada?Si busca una red que se pueda configurar y administrar de manera independiente mediante puntos de acceso inalámbricos independientes para implementar todas las funciones de WLAN, una arquitectura autónoma podría ser la respuesta que está buscando.

Este tipo de arquitectura es ideal para implementaciones de pequeña escala donde se necesita un control más granular de la calidad del servicio (QoS) para controlar el tráfico en la red de los sistemas de control.

¿Le parece que una red autónoma podría aplicarse a sus necesidades?

En caso contrario, una arquitectura unificada sería más adecuada ya que se adapta mejor a las implementaciones a gran escala a nivel de toda la planta que requieren una gran variedad de clientes y aplicaciones.

En una red unificada, la funcionalidad se divide entre los puntos de acceso de peso ligero (LWAP) y los controladores de red de área local inalámbricos (WLC) para tener control y visibilidad centralizados, además de la capacidad de reconocer rápidamente las amenazas de la red.

Entender las consideraciones respecto de la tecnología inalámbrica es el primer paso para implementar la tecnología Wi-Fi en su entorno de automatización industrial y para preparar su infraestructura de red para las crecientes demandas de procesos de fabricación industrial.

Estas recomendaciones le brindan la capacidad de empezar a construir una Connected Enterprise cuando se cumplen con las mejores prácticas de seguridad conforme a las normas.

Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre cómo la tecnología inalámbrica puede ayudarlo a cumplir con sus expectativas de productividad.

Divya Venkataraman
Publicado 30 Mayo 2016 Por Divya Venkataraman, Global Product Manager, Rockwell Automation
  • Contacto:

Blog

Nuestros blogs facilitan que nuestros empleados y bloggers invitados puedan informarle sobre todas las novedades de la industria y facilitarle una panorámica sobre las últimas tendencias en tecnología.