Resistir la resonancia con los variadores de CA con ajuste adaptativo

Los variadores de CA reducen los daños de la resonancia

En una planta se puede experimentar una situación aterradora: una máquina comienza a chirriar y a zarandearse con tanta violencia que parece que se va a romper.

Este accidente puede deberse a las resonancias mecánicas causadas por una carga conectada a un motor. Las resonancias se atribuyen a muchos factores de diseño, como el tamaño, la selección de materiales y los procedimientos de instilación. Aunque los trabajadores pueden realizar normalmente un ajuste de control para reanudar la producción, los problemas de resonancia tienen consecuencias duraderas en sus máquinas y en su negocio.

En el pasado, el ajuste típico para resolver la resonancia deterioraba el funcionamiento o desperdiciaba energía.

Los nuevos variadores de CA de baja tensión con ajuste adaptativo pueden ayudarle a combatir mejor los problemas de resonancia, a fin de que pueda mejorar el funcionamiento y gastar menos. Durante la producción, el variador identifica el problema y aplica la solución correcta. El resultado es un rendimiento máximo que responde a las variaciones de la máquina.

Considere estos variadores inteligentes como guardias. Vigilan constantemente su aplicación por si se produce una resonancia no deseable. Si ven que algo va mal, pueden activar la alarma o incluso abordar el problema por sí solos. Al ayudar a ganar la lucha contra la resonancia, los variadores contribuyen a que las máquinas estén en funcionamiento más tiempo, a la vez que reducen los costes energéticos y de reparación.

Nuestros variadores PowerFlex 755T de baja tensión con ajuste adaptativo pueden detectar y mitigar fácilmente los problemas de resonancia mecánica.

Proteger el potencial de sus máquinas

Las resonancias son el resultado de decisiones de diseño que pueden o no haber sido modeladas por el diseñador. Las decisiones de diseño conocidas incluyen la forma de carga, la selección del material, las dimensiones y el tamaño. Las decisiones de diseño desconocidas comprenden las tolerancias, los procesos de ensamblaje y las características del motor. Las resonancias pueden cambiar con el tiempo a causa del desgaste normal de la máquina. Esto puede incluir aplicaciones que utilizan prolongadores de eje o grandes cargas como los bobinadores.

El enfoque anterior para resolver las resonancias consistía en desajustar la ganancia del regulador. Esto puede evitar que una máquina chirríe y se zarandee, pero también puede disminuir sus prestaciones. Con el tiempo, esto perjudica el rendimiento y reduce su tiempo de reacción a los problemas.

Un variador de CA con ajuste adaptativo utiliza el análisis avanzado para observar y detectar continuamente diferentes tipos de resonancia. El variador puede alertar a los operadores sobre los problemas en tiempo real para que actúen con rapidez. En las configuraciones más avanzadas, el variador puede utilizar filtros especiales para mitigar la resonancia en lugar de desajustar el controlador.

Esta capacidad de autocorregir los problemas le permite mantener el alto nivel de prestaciones que espera. Dependiendo de las características de carga, hemos comprobado que el rendimiento es de dos a cuatro veces mayor cuando se utiliza el ajuste adaptativo.

Además, los variadores de CA con ajuste adaptativo le permiten supervisar la resonancia a lo largo del tiempo y programar reparaciones si las condiciones lo requieren. Esto puede ayudarle a trabajar de forma más inteligente al abordar los problemas de forma proactiva y durante los períodos de mantenimiento programados, no de forma intempestiva durante la producción.

Para obtener más información sobre los variadores con ajuste adaptativo, conozca los nuevos variadores de CA PowerFlex® 755T con tecnología TotalFORCE®.

Brian Fast
Publicado 12 Agosto 2019 Por Brian Fast, Senior Project Engineer, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.