Installed Base Evaluation

Conozca sus instalaciones

La mejor manera de mejorar las operaciones es comenzar con un conocimiento completo de dónde se posiciona hoy. La Installed Base Evaluation™ (servicio IBE®) le permite recopilar y analizar información fundamental sobre el rendimiento dentro de la instalación y en toda la empresa.

Apoye las iniciativas en toda la empresa

Conozca sus activos de TI y TO en la empresa

Considere las ventajas de conocer todas las partes que ejecutan actividades comerciales fundamentales en su empresa. Cuando conoce el estado de las piezas de repuesto y los equipos interrumpidos, puede crear un perfil del riesgo corporativo que resalte el riesgo de tiempo improductivo más alto en cada sitio.

Con el servicio Installed Base Evaluation, utilizamos una metodología estándar para recopilar estos datos y entregarle informes útiles basados en el conocimiento en solo semanas.

Un servicio Installed Base Evaluation puede ayudar a respaldar iniciativas a nivel corporativo, como las siguientes:

  • Identificación de sus activos más críticos.
  • Reducción de los riesgos de obsolescencia
  • Administración de iniciativas corporativas para almacenes y piezas de repuesto
  • Confirmación de que todos los activos tienen listas de materiales actualizadas

Hardware

Installed Base Evaluation brinda inteligencia con valor práctico

Nuestra Installed Base Evaluation brinda un análisis completo de los activos y las condiciones críticas de su planta, de manera que pueda tomar decisiones basadas en datos en relación con la asistencia y con la gestión de la obsolescencia.

Una Installed Base Evaluation le permite:

  • reducir los costos al identificar y eliminar el exceso de inventario, que puede ayudar a mejorar el retorno sobre activos netos (RONA);
  • aumentar el tiempo productivo al verificar que las piezas de repuesto esenciales estén en la planta para respaldar la producción y el mantenimiento;
  • identificar y mitigar los riegos relacionados con el mantenimiento de equipos anteriores;
  • actualizar los equipos o incorporar una nueva línea al conocer exactamente qué se verá afectado en su base instalada.

Software

Mejore el proceso de toma de decisiones al conocer sus activos de TI y el riesgo de migración

Una Software Inventory Evaluation identifica el hardware de TI, los activos de software, las versiones y el riesgo potencial de migración. Nosotros recopilamos información y brindamos un análisis detallado del software Rockwell Automation y Microsoft.

Nuestra evaluación brinda una referencia que lo ayuda a tomar medidas basadas en las posibilidades de riesgo y de ahorros, en preparación para una migración de equipos de automatización. Por ejemplo, el servicio puede identificar oportunidades para eliminar un software no usado y migrar a licencias para usar de forma simultánea. Además, podemos identificar si el hardware y el sistema operativo correspondiente admiten una actualización de software específica para evitar una posible incompatibilidad.

Software Inventory Evaluation le permite:

  • documentar todos los software instalados y los activos de TI;
  • determinar si el sistema operativo actual y el hardware de los equipos de automatización admiten actualizaciones de software, e identificar los requisitos de migración;
  • mejorar el rendimiento al determinar cuál de sus paquetes de software deberá operar en forma simultánea y cuál deberá contar con una licencia y
  • optimizar las licencias y la asistencia.

Empresa

Obtenga un análisis completo de las máquinas y los equipos de toda la empresa

El servicio Installed Base Evaluation de la empresa puede incluir Software Inventory Evaluation o Installed Base Evaluation en múltiples sitios. El servicio Enterprise IBE se puede personalizar según factores como las principales ubicaciones en riesgo y las principales máquinas en riesgo o se puede enfocar en unidades de negocio específicas en múltiples instalaciones.

OPTIONAL: ADD LOCAL CONTENT HERE Detail Page capabilities/maintenance_support/modernization_migration/es/CL_det_ibe row-5

¿Cómo podemos ayudarlo?

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.