Sistemas de control eléctrico más inteligentes

Un control eléctrico más inteligente

Las empresas industriales que han llevado a cabo una modernización de sus plantas o con plantas nuevas esperan poder visualizar datos procedentes de todos sus activos, también de su sistema de control eléctrico. De ahí la actual presión a la que se ven sometidos los integradores para que conecten estos sistemas y pongan a disposición del personal sus datos en tiempo real.

Pero los sistemas de control eléctrico tradicionales no se integran con facilidad en las operaciones conectadas. Normalmente, se trata de sistemas cableados con una instalación independiente al sistema de control de procesos de la planta, a cuyos datos solo se puede acceder desde una subestación eléctrica, con el consiguiente peligro para el personal.

Por estos motivos, cada vez más integradores están utilizando soluciones Intelligent Packaged Power. Estos avanzados sistemas pueden integrarse con la solución de control de procesos de la planta en una sola arquitectura. También ofrecen acceso a la información sobre el sistema eléctrico que desean los clientes, proporcionando así grandes ventajas empresariales tanto a usuarios finales como a integradores.

Ventajas para usuarios finales: sistemas más inteligentes

Según un estudio de ARC Advisory Group, aproximadamente dos tercios de las nuevas plantas utilizan dispositivos inteligentes en su sistema eléctrico general. Si todos estos dispositivos se integraran digitalmente, los usuarios finales podrían acceder a información sobre fallos, condiciones de funcionamiento, alarmas y eventos.

Con esta información, los trabajadores podrían identificar más rápidamente dónde y cuándo se produce un problema, las razones que lo han provocado y resolverlo con más rapidez. Además, también podrían localizar problemas de calidad en el suministro energético y aumentos inesperados de intensidad. La visibilidad del sistema eléctrico también ayudaría al personal a detectar los problemas antes de que llegaran al sistema de control. Por ejemplo, en caso de que la carga del sistema de distribución eléctrica estuviera desequilibrada, se podrían apagar los ventiladores de los convertidores catalíticos.

Asimismo, un sistema conectado puede utilizar el acceso remoto al sistema eléctrico para mejorar la seguridad. Con un sistema de ese tipo, los trabajadores podrían acceder a la información del sistema eléctrico o incluso encender y apagar interruptores desde un ordenador o dispositivo móvil remotos, sin tener que hacerlo desde una subestación de alta tensión.

Ventajas para integradores: integración mejor y más rápida

Lo habitual con los sistemas de control eléctrico ha sido que los integradores desarrollen una programación personalizada para cada sistema. No obstante, existen sistemas Intelligent Packaged Power que incluyen plantillas preconfiguradas que los integradores pueden utilizar en diferentes proyectos, reduciendo así la necesidad de programación y acelerando todo el proceso.

Si, además, los integradores eligen el suministrador tecnológico apropiado, pueden asegurarse de que los datos de los dispositivos eléctricos inteligentes (IED, por sus siglas en inglés) se envíen a la velocidad que los clientes necesitan. Con protocolos de comunicación como IEC-61850 y EtherNet/IP e interfaces con los sistemas antiguos, un proveedor puede conectar todos los IED y ofrecer en tiempo real información sobre el equipamiento y las condiciones de funcionamiento.

Por otra parte, algunos suministradores incluso han desarrollado directrices que permiten identificar cómo rendirán los diferentes sistemas antes de implementarlos. De este modo, los integradores también pueden reducir los tiempos necesarios para el diseño y la prueba.

Un modelo de negocio más inteligente

Los integradores juegan un papel fundamental en ayudar a los clientes industriales a mejorar su conectividad y su conocimiento a partir de los datos. Y los que sean capaces de ofrecerles, de una forma barata y fiable, la información que necesitan para optimizar sus operaciones serán los que triunfen. Y ese puede ser solo el primer paso: los integradores de sistemas que ofrezcan sistemas eléctricos con energía inteligente podrían contar con nuevos proyectos y oportunidades de negocio.

Con su Intelligent Packaged Power que unifica el control de procesos y el control eléctrico, Rockwell Automation puede ayudar a los integradores de sistemas a ser más competitivos y a aprovechar todo el potencial de los datos en tiempo real del sistema de control eléctrico. Si desea obtener más información, sobre Intelligent Packaged Power, puede encontrarla aquí.

Joe Matheys
Publicado Noviembre 19, 2018 Por Joe Matheys, Product Specialist, Rockwell Automation
  • Contacto:

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Últimas noticias

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.