Maximice el espacio en el gabinete y reduzca los costos

Maximice el espacio en el gabinete y reduzca los costos

La tripulación de la U.S.S. La nave Enterprise nunca se preocupó por los límites de espacio en su viaje a las estrellas por el universo infinito, pero cuando se trata del sistema de control, desafortunadamente, no puede darse el lujo de espacio ilimitado.

Debe explorar continuamente maneras de trabajar dentro de esos límites y analizar cómo mantener los costos bajos y, al mismo tiempo, el rendimiento alto, todo en un esfuerzo por mantener la eficiencia del sistema.

Al explorar el espacio limitado en el universo del envolvente de su sistema de control, considere diferentes maneras de mejorar el rendimiento del sistema mientras trabaja con estas limitaciones.

Desafíos del límite de espacio

No guardaría la nave interestelar Enterprise en un hangar para aviones, ¿por qué intentar meter un sistema de control en un gabinete demasiado pequeño?

Los límites de espacio en su gabinete de control son un problema. Afortunadamente, los controladores siguen evolucionando para satisfacer las demandas de los clientes. Los puertos Ethernet incorporados y la mayor capacidad con el beneficio adicional de alto rendimiento en los nuevos controladores le permiten usar menos de ellos en el sistema de control. El resultado final: más espacio en el gabinete.

Los módulos de E/S le permiten conectar más dispositivos por módulo para simplificar el hardware. Esto le permite usar menos módulos en el sistema. Nuevamente, obtendrá más espacio en el chasis y en el gabinete.

Las fuentes de alimentación eléctrica más delgadas le permiten comprimir la dimensión total del chasis, lo que libera mucho más espacio. Reducir el ancho total del sistema físico lo ayuda a evitar incumplir con los espacios libres mínimos de montaje, o tener que montar el chasis en una orientación no compatible debido al tamaño. Incluso puede tener espacio para expandir.

Y los cables para fuente de alimentación eléctrica redundante pueden permitir que el chasis se ubique más cerca de la parte posterior del gabinete gracias a los diseños con ángulos de noventa grados.

Organizado y eficiente

¡Qué red tan enmarañada! ¿Puede imaginar los problemas que se presentarían si el cableado requerido en el puente de la nave interestelar Enterprise no estuviera consolidado de manera eficiente?

¡Los tribbles no serían el único problema de la tripulación! Lo mismo ocurre dentro del gabinete de su sistema de control. Por ejemplo, las nuevas opciones de cableado redundante ofrecen una manera más definida y eficiente de alimentar su chasis redundante, lo que permite una instalación más organizada del sistema.

Las opciones de fuente de alimentación eléctrica delgadas le permiten armar un sistema más eficiente, ya que necesitan menos espacio, y ofrecen la capacidad de consolidar las E/S. Los módulos de E/S mejorados pueden ayudarlo a obtener mejores resultados con tiempos de respuesta más rápidos. También proporcionan mayor control del rendimiento y más precisión gracias a los tiempos de ejecución más rápidos. Un sistema más organizado y eficiente da como resultado un control más preciso.

Dudas sobre el costo

Desde controladores, hasta E/S, fuentes de alimentación eléctrica y cables de fuente de alimentación eléctrica redundante, existen muchas maneras de ahorrar espacio en el sistema de control.

Su misión es llegar adonde ningún sistema de control haya llegado jamás...

Dennis Wylie
Publicado Junio 27, 2016 Por Dennis Wylie, Global Product Manager, ControlLogix Controllers, Rockwell Automation
  • Contacto:

Blog

Queremos mantenerte al día con lo que está sucediendo en tu industria. El Blog de Rockwell Automation es una plataforma para nuestros empleados y bloggers invitados para compartir temas en tecnología y la industria.