Los retos de la seguridad de procesos y máquinas

Retos para la seguridad de procesos y máquinas

La seguridad en los procesos y máquinas industriales siempre ha sido una cuestión  importante, debido a la necesidad de garantizar la seguridad de las personas, cumplir con los estándares y leyes establecidas, mitigar los riesgos de la cadena de suministro y salvaguardar la reputación de la marca.

Si nos referimos a datos de España, de enero a noviembre de 2013, en la industria ocurrieron 77.719 accidentes (un 6.9% menos que en 2012) de los cuales 81 de ellos fueron accidentes mortales.

Pero el concepto seguridad de máquina siempre había estado reñido con la productividad: a mayor seguridad menos productividad. Esta tendencia está cambiando, ya que las nuevas tecnologías y estándares de seguridad permiten tener máquinas cada vez más seguras pero que al mismo tiempo mejoran los ratios de producción. La seguridad ya no es un hándicap para la producción.

Cuando el operario de máquina ve en la seguridad un enemigo en vez de un amigo es que algo no está funcionando bien. Y la revolución de la seguridad integrada en las redes industriales de control está haciendo cambiar el panorama de la seguridad. Ethernet/IP con el CIP Safety permite integrar módulos de E/S seguras en una red de control donde pueden compartir el mismo medio físico E/S, servo motores, variadores de velocidad y dispositivos de seguridad.

La seguridad y su lógica de programación y cableado era, en cierta manera, independiente del resto de control de máquina. Ahora, gracias a las nuevas tecnologías, control y seguridad convergen en un mismo medio físico reduciendo la complejidad y el tiempo para diseñar, desarrollar y entregar una solución segura.

En una misma cabecera donde cableamos E/S digitales estándar podemos insertar módulos seguros, ofreciendo así una solución de seguridad más económica y flexible para la máquina. Además la utilización de un único entorno de desarrollo de software para la programación de las secuencias de control y la seguridad facilita la integración y mantenimiento de las instalaciones. Por ejemplo, la detección  de qué canal de las 45 setas de emergencia de que disponemos en la instalación está fallando.
Otra tendencia que muestra las ventajas de una seguridad integrada es la seguridad inteligente de servo drives y variadores de velocidad, por ejemplo las funciones Safe Torque-off  que muchos de estos dispositivos disponen. Con máquinas y procesos cada vez más basados en sistemas Motion disponer de la seguridad inteligente en estos dispositivos ayuda a crear un conjunto de máquina segura y con alta capacidad de producción.

Este tipo de seguridad integrada en redes de control como Ethernet/IP no solo está reservada para instalaciones de cierta envergadura con abundantes E/S de seguridad. Otro tipo de máquinas, de tamaño menor, que tradicionalmente vienen utilizando relés de seguridad y PLCs de seguridad independiente, paulatinamente irán integrando estas soluciones debido a sus mayores prestaciones y precios más económicos.

David García
Publicado Abril 19, 2016 Por David García, Director, infoPLC
  • Contacto:

Blog

Queremos mantenerte al día con lo que está sucediendo en tu industria. El Blog de Rockwell Automation es una plataforma para nuestros empleados y bloggers invitados para compartir temas en tecnología y la industria.