Cuando dos normas de seguridad de máquinas se convierten en una

Dos normas sobre seguridad de máquinas en una

Jueves 14 Agosto 2014 Cuando dos normas de seguridad de máquinas se convierten en una: la unión de la (EN) ISO 13849 y la IEC 62061

No todas las fusiones funcionan, pero la unión de dos estándares de seguridad de máquinas tiene un gran potencial para simplificar y aclarar zonas grises anteriores. Parece un viaje tortuoso de la antigua EN 954: Seguridad y parte relacionada de los sistemas de control hasta la IEC 62061: Seguridad relacionada con los sistemas de mando eléctricos, electrónicos y programables. Esta fue seguida por la completamente revisada (EN) ISO 13849, y ahora podemos mirar hacia adelante con la IEC/ISO 17305.

La fecha prevista para la adopción de este nuevo estándar se ha establecido en 2016 como periodo de transición hasta su entrada en vigor en 2018. Seguro que esta norma fusionada hará la vida más clara y fácil, pero habrá que hacer cambios, y más pronto que tarde todos nos encontraremos bajo la piel de una nueva norma mejor.

Fuera de la Unión Europea puede no ser inmediatamente evidente. Con muchas normas nacionales compartiendo disposiciones con las versiones ISO e IEC, y adoptadas en todo el mundo, esta comunidad ayuda a eliminar las barreras técnicas al comercio global. Además, dado el ritmo de desarrollo de la actual seguridad inteligente electrónica y programable, no es tanto el hecho de tener que ponerse al día con las normas, sino más que los estándares necesarios sean actualizados para reflejar lo que realmente está en su lugar.

No se espera que haya nuevas metodologías o fórmulas con las que lidiar, y la migración es un camino bastante trillado por el que hemos navegado antes. En comparación con la migración de la norma EN 954-1 a (EN) ISO 13849 este siguiente paso será una experiencia conjunta más agradable.

Así que deberíamos estar ansiosos de abrazar esta unión, con la certeza de que dos serán mejor que una. Ha sido un largo camino de normas simples que restringían la tecnología que hacía posible una posición donde hay una mayor confianza por adoptar nuevas tecnologías. Ahora podemos sustituir la complicación por consolidación y un régimen más simple y eficaz.

Se puede descargar gratuitamente el “informe técnico” sobre la unión de las normas (EN) ISO 13849 e IEC 62061 en este enlace aqui.

Derek Jones
Publicado Abril 7, 2016 Por Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.