Nueva norma (EN) ISO 14119

La norma (EN) ISO 14119 resumida

Al evaluar la introducción de nuevos estándares de seguridad en las máquinas, incluyendo la puesta al día y la sustitución de los actuales estándares, es importante tener en cuenta la prevención de riesgos y las pérdidas de producción, así como la reputación del propietario de la máquina. No obstante, el objetivo último siempre debe ser la seguridad del operario y, además de ésta, aspectos muy comerciales como evitar tiempos de parada, pérdidas de producción y el riesgo para la reputación.

Este nuevo estándar, que fue aprobado en agosto de 2013, se ha solapado durante 18 meses con el estándar anterior EN 1088 / ISO 14119:1998 pero ahora exige su inspección ya que introduce algunos cambios que es preciso realizar. Su punto fuerte, en mi opinión, es que se centra en la seguridad individual y que ha aclarado algunos aspectos. Dicho en pocas palabras, debería aportar una mejor selección del producto y un aprovechamiento mucho mayor de la tecnología más actual para obtener mejores resultados.

Entre los principales aspectos a los que se dirige el estándar se encuentran medidas para evitar la derivación de los interruptores de enclavamiento, así como cuestiones prácticas relacionadas, por ejemplo, con la conexión de interruptores electromecánicos convencionales en serie. También promueve la multifuncionalidad de los interruptores de enclavamiento que no solo bloquean sino que también detectan y monitorizan la posición. Existen tablas guía que relacionan las fuerzas de sujeción para mantener cerrado un resguardo y los requisitos de prueba correspondientes.

En pocas palabras, el período de solapamiento pronto habrá llegado a su fin y todos los nuevos sistemas de enclavamiento habrán de plantearse teniendo en cuenta la nueva normativa.

Se puede descargar un documento de referencia sobre (EN) ISO 14119 en este enlace:http://marketing.rockwellautomation.com/safety/es/whitepapers

Derek Jones
Publicado Abril 13, 2016 Por Derek Jones, Business Development Manager, Safety, Rockwell Automation
  • Contacto:

Últimas noticias

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Suscríbase

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.