Seguridad funcional de maquinaria para la certificación técnica: SAF-TUV0T

Número del curso

SAF-TUV0T
Rockwell Automation ofrece esta capacitación en colaboración con TÜV Rheinland.

Programa del curso

Día 1

  • Comprensión de la seguridad funcional de maquinaria para la certificación técnica (TÜV Rheinland)
  • Definición de normas y pautas legales
  • Definición de los análisis de riesgos y procesos (ISO 12100:2010)
  • Definición de los principios básicos de seguridad eléctrica (IEC 60204-1)
  • Definición de los principios básicos de seguridad
  • Definición de los principios de barreras protectoras en la máquina

Día 2

  • Identificación de las funciones de seguridad
  • Identificación de los dispositivos de seguridad
  • Identificación de circuitos, esquemas y ejemplos
  • Definición de las nuevas normas en relación con la seguridad de la maquinaria
  • Evaluación de la seguridad de máquina mediante un ejemplo práctico
  • Examen (1 hora)

Objetivo del curso

Las normas relacionadas con la seguridad funcional y las leyes y directivas pertinentes exigen que las personas y organizaciones que realizan tareas responsables (rendición de cuentas) durante las fases del ciclo de vida relevantes de una máquina deban alcanzar y demostrar las competencias requeridas.

En esta capacitación, los estudiantes aprenderán cómo las normas actuales inciden en la selección, el ensamblaje, la instalación, la validación y el mantenimiento de los dispositivos de seguridad y los componentes para reducir los peligros de la maquinaria y garantizar la seguridad de las personas y el ambiente. Los ejemplos prácticos demostrarán las posibilidades en cuanto a la protección de la máquina.

Esta capacitación también abarcará temas de seguridad, tales como: redundancia, prueba, cálculos de distancia, asignación del nivel requerido de reducción de riesgo como el nivel de rendimiento, el monitoreo de las posiciones de protección móvil y prevención de fallos para las fases del ciclo de vida relevantes.

Al finalizar este curso, los estudiantes deben comprender y ser capaces de usar las normas ISO 12100, IEC 60204-1 y otras normas de seguridad funcional de maquinaria relevantes.

Los estudiantes que quieran la seguridad funcional de maquinaria para la certificación técnica (TÜV Rheinland) deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y aprobar el examen programado para el término del segundo día.

¿Quién debería asistir?

Los técnicos de máquinas, ingenieros de aplicaciones, especialistas en seguridad y aquellos que son responsables de la reparación y el mantenimiento de la seguridad de máquina deben asistir a este curso.

Requisitos previos

  • Obligatorio:
    - Experiencia mínima de 1 año en el uso de maquinaria industrial
    - Un formulario de elegibilidad completo y aprobado para recibir la certificación (vea los detalles en la próxima sección)
  • Recomendado: Conocimiento práctico básico de las funciones de control eléctrico y electrónico de la maquinaria
  • Recomendado: Conocimiento de los principios de seguridad básicos

Requisitos de elegibilidad para la certificación

Requisitos para recibir la seguridad funcional de maquinaria para la certificación técnica (TÜV Rheinland):

  • Antes de comenzar el curso, debe completar y aprobar un formulario de elegibilidad de TÜV Rheinland y demostrar:
    -Experiencia mínima de 1 año en el uso de maquinaria industrial
    - Educación documentada, título de enseñanza secundaria o un equivalente global
    o
    - Experiencia en el mantenimiento y funcionamiento de maquinaria comprobada por el empleador
  • Asistencia completa del curso de dos días
  • Calificación mínima de 75% o superior en el examen

Si se cumple con todos los requisitos de elegibilidad, los asistentes recibirán una notificación de los resultados y la seguridad funcional de maquinaria para la certificación técnica de TÜV Rheinland.

Requisitos tecnológicos

Rockwell Automation brinda todos los estudiantes de tecnología que se requieren en el aula.

Materiales para el estudiante

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporciona el siguiente material para cada alumno como parte del
paquete del curso:

  • El manual del estudiante que abarca el material del curso y los conceptos clave

Rockwell Automation no proporciona las normas. Aunque no se requiera, los estudiantes que buscan conseguir una certificación es posible que quieran traer copias de lo siguiente:

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100: 2010
  • ISO 13849 parte 1 y parte 2

Las normas pueden adquirirse de los siguientes sitios:

Próximo nivel de aprendizaje

Si quiere aprender más acerca de las normas de seguridad funcional de maquinaria, puede consultar:

  • Introducción a la seguridad funcional de maquinaria
    (Curso n.º SAF-TUV1)

Si quiere aprender más acerca de algunos de los dispositivos de seguridad tratados en este curso, puede consultar:

  • Mantenimiento y resolución de problemas de los dispositivos y relés de seguridad
    (Curso n.º SAF-COM101)

Práctica

A lo largo de este curso, tendrá la oportunidad de practicar las habilidades que aprendió mediante la interacción en clase y los ejercicios observacionales. Los ejercicios interactivos se centran en el conocimiento, la práctica de trabajo segura, los requisitos de mantenimiento, los métodos de cálculo, los límites y los reglamentos aprendidos durante las lecciones.

Duración del curso

Este es un curso de dos días.

Contacto

Ofrecemos un excelente conocimiento y servicio para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.