Seguridad funcional de maquinaria para la certificación de ingeniero: SAF-TUV2T

Número del curso

SAF-TUV2T
Rockwell Automation ofrece esta capacitación en colaboración con TÜV Rheinland.

Programa del curso

Día 1

  • Comprensión de la seguridad funcional de maquinaria para la certificación de ingeniero (TÜV Rheinland)
  • Definición de normas y pautas legales
  • Definición de los análisis de riesgos y procesos (ISO 12100:2010)
  • Definición de los principios básicos de seguridad eléctrica (IEC 60204-1)
  • Identificación de los dispositivos de seguridad

Día 2

  • Identificación de funciones de seguridad de máquinas
  • Identificación de circuitos, esquemas y ejemplos
  • Definición de las nuevas normas en relación con la seguridad de la maquinaria

Día 3

  • Definición de ISO 13849-1
  • Definición de ISO 13849-2

Día 4

  • Definición de IEC 62061
  • Realización de cálculos de las normas ISO 13849/IEC 62061

Día 5

  • Examen (4 horas)

Objetivo del curso

Las normas relacionadas con la seguridad funcional y las leyes y directivas pertinentes exigen que las personas y organizaciones que realizan tareas responsables (rendición de cuentas) durante todas las fases del ciclo de vida de una máquina deban alcanzar y demostrar las competencias requeridas.

En esta capacitación, los estudiantes aprenderán cómo las normas actuales inciden en el diseño y la prueba de la seguridad funcional para las máquinas. El asistente aprenderá cómo los dispositivos de seguridad y los componentes se integran y aplican para reducir los peligros de la maquinaria, por lo que se garantiza la seguridad necesaria para las personas y el ambiente. Los ejemplos prácticos demostrarán las posibilidades en cuanto a la protección de la máquina.

Además de los requisitos técnicos, los estudiantes aprenderán sobre las medidas organizacionales, las técnicas de aseguramiento de calidad y la documentación para el diseño y la validación del ciclo de vida.

Al finalizar este curso, los estudiantes deben comprender y ser capaces de usar las normas IEC 60204-1, IEC 62061, ISO 12100, ISO 13849-1, -2 y otras normas de seguridad funcional de maquinaria relevantes.

Los estudiantes que quieran la seguridad funcional de maquinaria para la certificación de ingeniero (TÜV Rheinland) deben cumplir con todos los requisitos de elegibilidad y aprobar el examen programado para el quinto día.

¿Quién debería asistir?

Ingenieros de aplicaciones, integradores de sistemas, desarrolladores, especialistas en seguridad y expertos acreditados en maquinaria deben asistir a este curso.

Requisitos previos

  • Obligatorio: Un formulario de elegibilidad completo y aprobado para recibir la certificación (vea los detalles a continuación)
  • Muy recomendado: Introducción a la seguridad funcional de maquinaria (Curso n.º SAF-TUV1)

Requisitos de elegibilidad para la certificación

Requisitos para recibir la seguridad funcional de maquinaria para la certificación de ingeniero (TÜV Rheinland):

  • Antes de comenzar el curso, debe completar y aprobar un formulario de elegibilidad de TÜV Rheinland y demostrar:
    -Experiencia mínima de 3 años en el campo de la seguridad funcional
    - Título universitario (maestría o licenciatura en Ingeniería) o un equivalente global
    O
    - Nivel de responsabilidades equivalentes a las de un ingeniero certificado por el empleador
  • Asistencia completa al curso de SAF-TUV2T
  • Calificación mínima de 70% o superior en el examen

Si se cumple con todos los requisitos de elegibilidad, los asistentes recibirán una notificación de los resultados y la seguridad funcional de maquinaria para la certificación de ingeniero de TÜV Rheinland.

Los asistentes deben traer:

  • Copias de las normas
  • Calculadora
  • Papel

Requisitos tecnológicos

Rockwell Automation proporciona toda la tecnología, excepto la calculadora estándar que se requiere para el examen.

Materiales para el estudiante

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporciona el siguiente material para cada alumno como parte del paquete del curso:

  • El manual del estudiante que abarca el material del curso y los conceptos clave

Rockwell Automation no proporciona las normas. Aunque no se requiera, los estudiantes que buscan conseguir una certificación es posible que quieran traer copias de lo siguiente:

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100: 2010
  • ISO 13849 parte 1 y parte 2

Las normas pueden adquirirse de los siguientes sitios:

Duración del curso

Este curso es de 4 días y medio.

Unidades de educación continua (CEU) de Rockwell Automation

CEU premiadas: 3.2

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Últimas noticias

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.