Studio 5000 Logix Designer nivel 1: Aspectos fundamentales del sistema Logix5000

Nivel 1: Aspectos fundamentales del sistema Logix5000

Descripción

Este curso (CCP146) le enseña a realizar tareas básicas de Logix5000™ y de Studio 5000 Logix Designer®, como las siguientes:

  • Crear y configurar un proyecto
  • Establecer comunicaciones con un controlador

Este curso lo ayudará a desarrollar y sentar una base sólida con conocimientos fundamentales de los sistemas Logix5000. Se le presentará la terminología y conceptos básicos de Logix5000.

Objetivos

  • Comprender los sistemas de control
  • Ubicar e identificar los componentes del sistema Logix5000
  • Ubicar y configurar componentes de la aplicación Studio 5000 Logix Designer
  • Crear y modificar un proyecto de Studio 5000 Logix Designer
  • Identificar redes industriales y conectarse a ellas en un sistema Logix5000
  • Descargar, cargar un controlador Logix5000 y conectarlo a Internet
  • Identificar tags y dispositivos de E/S en un sistema Logix5000
  • Configurar módulos en un proyecto de Studio 5000 Logix Designer
  • Crear tags y monitorear datos en un proyecto de Studio 5000 Logix Designer
  • Preparar la lógica de escalera básica para una rutina de Studio 5000 Logix Designer

Requisitos previos

Para finalizar este curso de manera exitosa, es necesario que pueda realizar tareas básicas de Microsoft Windows.

¿Quién debería asistir?

Personas cuya experiencia laboral con sistemas Logix5000 o con otros controladores programables sea mínima o nula.

Contacto

Ofrecemos un excelente conocimiento y servicio para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.