Introducción a la seguridad funcional de maquinaria: SAF-TUV1

Número del curso

SAF-TUV1
Rockwell Automation ofrece esta capacitación en colaboración con TÜV Rheinland.

Programa del curso

Día 1

  • Comprensión de la certificación de seguridad funcional de maquinaria (TÜV Rheinland)
  • Definición de las pautas y los requisitos europeos
  • Definición de las pautas y los requisitos de OSHA
  • Definición de los análisis de riesgos y procesos (ISO 12100:2010)
  • Definición de ISO 13849-1
  • Identificación de los dispositivos de seguridad

Día 2

  • Identificación de funciones de seguridad de máquinas
  • Identificación de circuitos, esquemas y ejemplos
  • Definición de las nuevas normas en relación con la seguridad de la maquinaria

Día 3

  • Definición de ISO 13849-1/2
  • Definición de IEC 62061
  • Definición de los principios básicos de seguridad eléctrica (IEC 60204-1)
  • Realización de cálculos de las normas ISO 13849/IEC 62061

Objetivo del curso

Las normas relacionadas con la seguridad funcional y las leyes y directivas pertinentes exigen que las personas y organizaciones que realizan tareas responsables (rendición de cuentas) durante todas las fases relevantes del ciclo de vida de una máquina deban alcanzar y demostrar las competencias requeridas.

Esta es una introducción a las normas de seguridad funcional para maquinaria y es muy recomendable para preparar a los estudiantes para el curso de certificación de ingeniero de Rockwell Automation/TÜV Rheinland.

Este curso definirá el diseño y probará los requisitos para la seguridad funcional de las máquinas, de acuerdo con las normas y pautas vigentes. Los ejemplos prácticos demostrarán posibles técnicas para las barreras protectoras en la máquina.

Este curso también introducirá medidas organizacionales que pueden establecerse para proteger a los empleados y al equipo. Las medidas organizacionales incluyen técnicas de garantía de calidad y documentación para el diseño y la validación del ciclo de vida.

Al finalizar este curso, debe comprender cómo los componentes y dispositivos de seguridad se integran y aplican para reducir los peligros de la maquinaria y, así, lograr la seguridad necesaria para las personas y el ambiente.

¿Quién debería asistir?

Ingenieros de aplicaciones, integradores de sistemas, desarrolladores, especialistas en seguridad y expertos acreditados en maquinaria deben asistir a este curso.

Requisitos previos

Para completar este curso con éxito, se recomienda que los asistentes tengan experiencia profesional en el campo de la seguridad funcional o hayan asistido a otro curso introductorio sobre seguridad funcional.

Requisitos tecnológicos

Rockwell Automation brinda todos los estudiantes de tecnología que se requieren en el aula.

Materiales para el estudiante

Para mejorar y facilitar la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, se proporciona el siguiente material para cada alumno como parte del paquete del curso:

  • Manual del estudiante
    : abarca el material del curso y los conceptos clave.

Rockwell Automation no proporciona las normas. Aunque no se requiera, los estudiantes que buscan conseguir una certificación es posible que quieran traer copias de lo siguiente:

  • IEC 60204-1
  • IEC 62061
  • ISO 12100: 2010
  • ISO 13849 parte 1 y parte 2

Las normas pueden adquirirse de los siguientes sitios:

Próximo nivel de aprendizaje

Una vez que dominó las habilidades fundamentales que se analizaron en este curso, debería tener el conocimiento necesario para asistir, si lo desea, al próximo nivel de capacitación*:

  • Seguridad funcional de maquinaria para la certificación de ingeniero (TÜV Rheinland) (Curso n.º SAF-TUV2T)
    *Seis meses desde la finalización de SAF-TUV1

Duración del curso

Este es un curso de tres días.

Contacto

Rockwell Automation y nuestros socios ofrecen un excelente conocimiento para ayudarlo a diseñar, implementar y respaldar su inversión en automatización.

Últimas noticias

Suscríbase a Rockwell Automation y reciba las últimas noticias e información directamente en su bandeja de entrada.