Recursos de soluciones de seguridad industrial

Soluciones de seguridad y productividad

Explore los recursos que detallan ventajas de Soluciones de seguridad.

Filtrar y perfeccionar

Nuestros 10 blogs más populares en 2018

El año 2018 casi ha terminado, pero nuestro compromiso de ayudarle en su viaje hacia la fabricación inteligente continua.

Más productividad en Alimentación y bebidas

Un aumento de productividad de 33 segundos a la hora —en una planta con 2000 personas— puede mejorar los resultados anuales hasta en 1,4 millones de dólares.

Aplicaciones colaborativas: Qué necesita saber

La interacción entre personas y máquinas está cambiando en la industria de automoción. De ahí que la seguridad funcional sea más importante que nunca.

IIoT: conocimiento y análisis de seguridad

La Empresa Conectada ayuda a los fabricantes a monitorizar y mejorar la seguridad impulsando al mismo tiempo la productividad de sus plantas.

Mejor segura (y protegida) que lamentarlo después

Los fabricantes pueden minimizar los riesgos de protección y los problemas de seguridad y mejorar la productividad gracias a la Connected Enterprise.

10 sugerencias de productividad y seguridad en el trabajo

Al comenzar el nuevo año, hemos compilado una lista de diez sugerencias para ayudarle a mejorar la seguridad y la productividad.

Seguridad y protección: la una no existe sin la otra

En las operaciones industriales, seguridad y protección están estrechamente vinculadas. Averigüe cómo integrar mejor los esfuerzos dirigidos a reforzarlas.

Homologación TÜV: ¿qué significa?

Desde una perspectiva profesional, considero la homologación TÜV esencial cuando se enseñan o venden conceptos de seguridad a otros.

Use datos para fortalecer la seguridad industrial

Con The Connected Enterprise, los expertos aprovechan el poder de sus datos de seguridad para entender mejor los riesgos y mejorar la seguridad industrial.

Seguridad para los fabricantes de alimentación

Los fabricantes de alimentación y bebidas sufren las tasas de accidentes laborales más alta de la toda la industria de fabricación.

Nuevo enfoque de la seguridad

La ubicación de los equipos de automatización de seguridad más cerca de la aplicación o en una máquina en lugar de en un armario remoto ofrece varias ventajas de diseño.

Relación entre la seguridad y el resultado neto

Thomas Donato, Presidente para la región EMEA, explica cómo puede el enfoque de la seguridad incrementar el resultado neto.

Se ha cancelado la norma IEC/ISO 17305

Es posible que la fusión de las normas de seguridad ISO 13849 y IEC 62061 se haya parado por ahora, pero los diseñadores de maquinaria deben estar preparados para los próximos cambios.

¿Qué espera de su socio de automatización?

El socio de automatización adecuado puede marcar una gran diferencia en la productividad, las oportunidades y el potencial de su empresa.

Últimas tendencias de relocalización

La reciente tendencia global a la relocalización y los aspectos que deben tener en cuenta las empresas nuevas y consolidadas al decidir dónde fabricar.

Cambios de plantilla, seguridad y productividad

Adáptese a cambios de plantilla replanteando el diseño de la maquinaria, abordando los riesgos de seguridad específicos de un conjunto de trabajadores más diverso.

Un día en la vida de una tableta de chocolate

En una tableta de chocolate, el sabor no es lo único que importa: un envoltorio llamativo, fruto de una tecnología innovadora y emocionante, es esencial.

Adoptar el futuro de los robots colaborativos

La tecnología de robots colaborativos está evolucionando a grandes pasos, lo que plantea interrogantes sobre las consecuencias en la seguridad de los trabajadores y la conformidad.

Estabilice sus operaciones para la producción futura

Se enfocan en equipo confiable y ofrecen un lugar de trabajo seguro y conformidad medioambiental.

Mejora de la productividad del diseño de seguridad

Los OEM y los usuarios finales involucrados en el proceso de fabricación de máquinas tienen acceso a tecnologías y herramientas de diseño que los ayudan a aumentar la velocidad, la exactitud y la eficiencia del diseño del sistema de seguridad.

Maximice el espacio en el gabinete y reduzca los costos

La tripulación de Enterprise nunca se preocupó por los límites de espacio, pero cuando se trata del sistema de control, no puede darse el lujo del espacio ilimitado.

Evaluación segura de mi crisis de los cuarenta

¿Qué tiene que ver la reforma de una casa antigua con la consultoría de seguridad? Andrew Ballard encuentra coincidencias entre sus proyectos profesionales y personales.

Elementos fundamentales para la mejor seguridad

Los tres elementos esenciales de la mejor seguridad son cultura, cumplimiento y capital

Retos para la seguridad de procesos y máquinas

La seguridad de la maquinaria y los procesos industriales siempre ha sido esencial para garantizar la seguridad personal y el cumplimiento normativo.

La norma (EN) ISO 14119 resumida

Cuando valore las ventajas del cumplimiento de las nuevas normas sobre seguridad de máquinas, no olvide que se evitan riesgos y pérdidas de producción.

Seguridad de máquina de envasado de alimentos y bebidas

Las nuevas tecnologías ofrecen importantes soluciones de seguridad de máquina; sin embargo, la línea de envasado todavía tiene numerosas áreas donde los fabricantes deben considerar la configuración de una planta.

Dos normas sobre seguridad de máquinas en una

La fusión de dos normas sobre seguridad de maquinaria, (EN) ISO 13849 e IEC 62061, puede racionalizar los sistemas y aclarar aspectos confusos.