Los mejores fabricantes en su clase logran un aumento del 5% al 7% de la eficacia total del equipo, una reducción del 2% al 4% del tiempo improductivo no programado y una tasa de lesiones que es de menos de la mitad que en los trabajadores promedios utilizando un conjunto común de prácticas recomendadas que se agrupan en tres elementos principales: cultura (comportamiento), conformidad (procedimiento) y capital (técnico). Ya sea que fabrique máquinas o las use, la madurez de la seguridad es sinónimo de mejoras en la productividad y seguridad.
Las empresas que enfocan la seguridad de manera integral (con la cultura, la conformidad y el capital) mejoran la productividad, ganan eficiencia, mejoran la confianza del empleado y protegen la reputación de la marca. Para los fabricantes de máquinas, incluir estos elementos permite la creación de diseños de máquinas de cumplimiento global y de gran valor, que mejoran la seguridad y productividad. Esto ofrece una ventaja competitiva única para clientes multinacionales.
El primer paso para implementar el programa de madurez de la seguridad es medir el nivel de madurez de la seguridad para comprender sus puntos fuertes y débiles y diagramar el camino a recorrer.
También desarrollamos un programa comprobado de cinco pasos para mejorar la madurez de la seguridad, descrito en el documento vinculado. El programa se clasifica e implementa mejor a través de la colaboración entre salud y seguridad medioambiental e ingeniería.
Aproveche la mejor seguridad en los diseños de su máquina para ayudar a los usuarios finales a lograr ganancias de productividad significativas y cumplir con las normas de seguridad modernos. Esto puede hacer que su oferta se diferencie de la competencia y puede contribuir con la justificación del costo de las máquinas de mayor valor.
Aproveche la potencia de la Internet industrial de las cosas (IIoT). Obtenga una perspectiva a partir de los datos operativos y de seguridad para mejorar sustancialmente el rendimiento y la conformidad de seguridad.
The Connected Enterprise permite que los profesionales de seguridad tengan una visión en tiempo real del comportamiento de los trabajadores, la conformidad de la maquinaria, las causas de las interrupciones o paros de seguridad, y las tendencias y las anomalías de seguridad.