Propósito del curso
Con FactoryTalk® EnergyMetrix™, los estudiantes pueden capturar, analizar, almacenar y compartir datos de energía en toda su empresa mediante un simple navegador web. Esto facilita la distribución de los conocimientos que necesitan para optimizar el consumo de energía, lo que puede ayudar a mejorar la productividad y a la vez reducir los costos de energía. Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión de FactoryTalk® EnergyMetrix™. Este curso también muestra a los estudiantes cómo navegar por la interfaz web de FactoryTalk® EnergyMetrix™ y comprender la información que contiene; usar el software FactoryTalk® EnergyMetrix™ para proporcionar informes estándar y personalizados del consumo de energía y los costos; y configurar todos los componentes de una instalación de software EnergyMetrix.