Loading
Vista aérea de una correa transportadora automatizada con brazos robóticos en una fábrica de medicina en 3D
eBook

Las instalaciones del futuro

Flexible, con capacidad de escalado y ágil: el futuro de la fabricación para la industria de ciencias biológicas
Obtenga el ebook gratuito

Construya su futuro… hoy

Los fabricantes de ciencias biológicas se enfrentan a mayores presiones para aumentar la velocidad y la cantidad de producción, especialmente a medida que los tipos de tratamiento evolucionan y cambian los reglamentos.

Puede tomar decisiones más rápidas y mejor informadas para optimizar su producción, satisfacer las demandas actuales con la integración de tecnología e implementar soluciones que funcionen en armonía , incluso si todavía tiene sistemas obsoletos.


Por qué es importante

icono de reloj
Maximizar su tiempo

Al utilizar sistemas que pueden optimizarse antes de la implementación, puede ahorrar tiempo y dinero al agilizar la etapa de implementación y mejorar la velocidad de producción con simulaciones de configuración

de calidad con datos
Entrega de control

El escrutinio normativo mejorado y la creciente demanda de terapias específicas significan que su instalación debe poder comunicarse y almacenar y transferir datos de manera segura y transparente. Un enfoque unificado permite que toda la información permanezca controlada y se mejore la producción mediante sistemas fundamentales clave

rendimiento con flecha hacia arriba
Prepararse para el futuro

La medicina está evolucionando a medida que la tecnología avanza y puede requerir diferentes necesidades de configuración y producción de las instalaciones. Supere ambos desafíos con sistemas diseñados para ampliarse y reducirse a medida que cambia la demanda y que pueden adaptarse para manejar múltiples líneas de productos diversas.

Descargue el eBook

Un enfoque unificado empodera
resultados positivos:

Mejore la eficiencia

Reduzca el tiempo de instalación y el tiempo de puesta en servicio en un 50 %

Optimización de la producción

Habilite capacidades de automatización avanzadas con flexibilidad incorporada para escalar

Reduzca los riesgos

Mantenga una calidad uniforme en múltiples líneas de producción

Descargue el eBook

Las instalaciones del futuro

Descargue el eBook

Aprovechar la tecnología de uso único, los sistemas obsoletos, la información, las capacidades de conexión y los diseños modulares y móviles puede ayudarlo a alcanzar sus metas ahora, a la vez que se prepara para el éxito futuro.

Obtenga más información descargando el eBook a continuación.

Descargue el eBook

¿Listo para comenzar?

Nuestros consultores están aquí para ayudarlo a trazar su ruta hacia el futuro. Llene el siguiente formulario para contactarse con uno hoy mismo

Contáctenos
  1. Chevron LeftChevron Left Página principal de Rockwell Automation
  2. Chevron LeftChevron Left Industrias
  3. Chevron LeftChevron Left Ciencias biológicas
  4. Chevron LeftChevron Left La instalación de ciencias biológicas del futuro
El contenido de este sitio ha sido traducido mediante inteligencia artificial (IA) sin revisión humana o ediciones. El contenido podría contener errores o inexactitudes, y se proporciona “tal cual” sin ninguna garantía. El texto oficial es la versión en inglés del contenido.
Actualice sus preferencias de cookies para continuar.
Esta función requiere cookies para mejorar su experiencia. Actualice sus preferencias para permitir estas cookies.:
  • Cookies de Redes Sociales
  • Cookies Funcionales
  • Cookies de Performance
  • Cookies de Marketing
  • Todas las cookies
Puede actualizar sus preferencias en cualquier momento. Para más información, vea nuestro {0} Política de Privacidad
CloseClose