Lea los puntos más destacados
Modernización verdadera
historias de éxito
Los fabricantes han aplicado nuestro marco de valor y abordado las necesidades inmediatas de modernización a la vez que trabajan en la optimización orientada al futuro. Explore sus impactantes resultados.
Reemplazo completo del variador
De 650 variadores antiguos, lo que ahorra aproximadamente entre 60 y 90 minutos por variador con nuevas características
2500 horas al año ahorradas
En la recolección manual de datos, gracias a una solución de control e información integrados
Menores costos energéticos.
Gracias a los sistemas integrados, junto con la eliminación de los costos de transporte y las tarifas de compuerta para la eliminación de desechos
La modernización exitosa requiere un enfoque intencional de las personas y los procesos, no solo para obtener aprobaciones iniciales sino también para seguir manteniendo el dinamismo después de la culminación del proyecto.
Modernización impulsada por el valor en el sector de alimentos y bebidas
Descargue el libro electrónico
Descubra cómo los principales fabricantes abordan las necesidades inmediatas de modernización al tiempo que logran un impacto integral centrado en el futuro en todas las áreas empresariales.
¿Necesita asistencia con su hoja de ruta para la modernización?
Podemos ayudarle.