Resolución de problemas del módulo
Puede seguir uno de los siguientes métodos para resolver los problemas del módulo:
- Utilizar indicadores de estado del móduloConsulte las correspondientes secciones específicas del módulo para obtener información sobre los indicadores de estado.
- Utilizar la aplicación Studio 5000 Logix Designer
Utilice la Aplicación Studio 5000 Logix Designer
Revise el Controller Organizer para ver si hay un icono de advertencia en el
módulo.
Icono de advertencia en Controller Organizer

Si hay un icono de advertencia presente, abra Module Properties y verifique la barra
de estado para identificar el tipo de fallo.
Mensaje de fallo en la barra de estado

Si la conexión presenta un fallo, vaya a la vista Connection y compruebe el código de
error en el área Connection Fault.
Descripción de fallos de conexión con código de error

Código de error | Acción |
|---|---|
0x204 |
|
Error de codificación | Vaya a la vista Device Information para confirmar que el
módulo físico es compatible o coincide con la identidad
configurada. Para obtener información más detallada sobre la codificación
electrónica, consulte el documento Electronic Keying in
Logix 5000 Control Systems Application Technique,
publicación LOGIX-AT001. |
0x10 | Vaya a la vista Device Information y compruebe la revisión de
firmware y el estado de fallo mayor.
|
Ejemplo de la vista Device Information con fallo mayor presente

Si un eje presenta un fallo, vaya a la vista Axes o a la vista del eje específico y
compruebe Diagnostics para ver la condición de diagnóstico.
Ejemplo de diagnóstico de Axisxx

Si hay un fallo de sincronización de hora, vaya al cuadro de diálogo Device
Diagnostics para comprobar el estado de sincronización de hora y la identidad del
reloj Grandmaster.
Ejemplo de diagnóstico de dispositivo

La identidad del reloj Grandmaster debe coincidir con la identidad del reloj
Grandmaster de la red. Compruebe también el estado de la sincronización de hora del
adaptador en el cuadro de diálogo Device Diagnostics del adaptador.
Entregue su opinión