Intervalo solicitado entre paquetes
El intervalo solicitado entre paquetes (RPI) es un parámetro configurable que define la
frecuencia específica a la que se intercambian datos entre el controlador y el
módulo.
Establece el valor RPI durante la configuración inicial del módulo y puede ajustarlo
según sea necesario después de iniciarse la operación del módulo.
IMPORTANTE:
Si cambia el intervalo solicitado entre
paquetes mientras el proyecto está en línea, se cierra la conexión al módulo y se
vuelve a abrir de una de las siguientes maneras:
- Usted inhibe la conexión al módulo, cambia el valor del RPI y desinhibe la conexión.
- Cambia el valor de RPI. En este caso, se cierra y se vuelve a abrir la conexión inmediatamente después de aplicarse el cambio a la configuración del módulo.
Protocolo | Rango de configuración de RPI |
|---|---|
ASCII genérico | 2…750 ms (en incrementos de 0.1 ms) |
Modbus maestro | 6…750 ms (en incrementos de 0.1 ms) |
Modbus esclavo | 6…750 ms (en incrementos de 0.1 ms) |
IMPORTANTE:
Si el RPI no es un múltiplo de 0.1 ms, redondee el número hacia abajo al valor
más cercano que sea múltiplo de 0.1 ms. Por ejemplo, si el RPI es 2.37 ms,
redondee a 2.3 ms.
Entregue su opinión