Inhibición de módulo
La inhibición de módulo le permite suspender indefinidamente una conexión entre un
controlador y un módulo sin tener que retirar el módulo de la configuración. Este
proceso detiene temporalmente la conexión entre el controlador y el módulo.
Utilice la inhibición del módulo en los siguientes casos:
- Para realizar el mantenimiento del módulo.
- Para actualizar un módulo; por ejemplo, la revisión del firmware del módulo.
- Usted usa un programa que incluye un módulo que todavía no posee físicamente. No es recomendable que el controlador busque un módulo que todavía no existe. En este caso puede inhibir el módulo en su programa hasta que dicho módulo esté residiendo físicamente en el sistema.
Utilice el siguiente procedimiento para inhibir y desinhibir el módulo:
- Inhiba el módulo:
- Vaya a la vista Connection en el cuadro de diálogo Module Properties y seleccione la casilla de verificación Inhibit Module.
- Seleccione Apply u OK.
- Realice la actualización necesaria.
- Desinhiba el módulo:
- Vaya a la vista Connection en el cuadro de diálogo Module Properties y desmarque la casilla de verificación Inhibit Module.
- Seleccione Apply u OK.
Entregue su opinión