Vista Axisxx – Homing

Utilice Axisxx – Homing para ver o configurar los parámetros de referenciación del eje específico.
Ejemplo de la vista Axisxx – Homing
La vista Axisxx – Homing incluye estos parámetros:
Parámetro
Descripción
Home Speed
Especifica la velocidad a utilizar durante la operación de vuelta a la posición inicial hasta que se detecte el interruptor de posición de inicio. Puede establecer este parámetro en un valor alto para reducir el tiempo que tarda en ejecutar el comando Home.
Los valores válidos son mayores que 0.0 y menores o iguales a C:MaxSpeed.
El valor está en unidades de medición por segundo.
Home Final Speed
Especifica la velocidad final que se usará tras detectar el interruptor de posición de inicio. Puede establecer este parámetro en un valor bajo para lograr una mayor precisión de la posición inicial.
Los valores válidos son mayores que 0.0 y menores o iguales a C:MaxSpeed.
El valor está en unidades de medición por segundo.
Home Acceleration
Especifica la tasa de variación de la velocidad al ejecutar el comando Home.
El valor está en unidades de medición por segundo
2
.
Home Timeout
Especifica el tiempo máximo que se le permite al eje para encontrar la posición de referencia.
Cuando expira el tiempo, el eje efectúa un paro suave y la posición sigue siendo no válida.
Los valores válidos son de 1.0 a 600.0 segundos.
Home Position
Muestra el valor de la posición que se establecerá como posición actual cuando se complete un comando Home o Set Home Position.
El valor está en unidades de medición.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal