Vista Outputxx – Triggered Pulse
Utilice Outputxx – Triggered Pulse para ver o configurar una salida específica para el
dispositivo. Esta vista está disponible cuando la salida se configura como salida
digital en el diálogo Device Definition.
Ejemplo de vista Outputxx – Triggered Pulse

La vista Outputxx – Triggered Pulse incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Triggered by | Especifica la entrada que activa la función de impulso.
|
Invert Trigger | Esta opción invierte el flanco de disparo del punto de entrada
seleccionado en el parámetro ‘Activado por’.
|
Pulse Delay | Especifica el tiempo de retardo en segundos entre el evento de
disparo y el inicio del impulso de salida. |
Pulse Active Time | Especifica la duración activa en segundos para el impulso de
salida generado. |
Output State In Program Mode Program State | Determina el comportamiento de cada salida cuando el controlador
efectúa una transición al modo de programación o al modo de
inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición,
las salidas del controlador se ignoran y la salida se comporta
de la siguiente manera:
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State | Determina qué le sucede a la salida de cada punto después de que
se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en el
modo de fallo de comunicación.
|
Output State in Communication Fault Mode Communication Fault State Duration | Determina el tiempo que se mantiene el estado de salida en el
modo de fallo de comunicación antes de aplicar Estado de fallo
final. |
Output State in Communication Fault Mode Final Communication Fault State | Determina si el módulo efectúa una transición a activado o
desactivado después de transcurrir la duración del estado de
salida del modo de fallo de comunicación. El estado final
predeterminado es desactivado. Si selecciona Forever en Duration, no puede seleccionar un estado
final. El módulo mantiene el estado de modo de fallo de
comunicación actual. |
Output State When Communication Fails in Program Mode | Determina la acción de la salida si la comunicación falla en el
modo de programación.
|
Diagnostics | Abre el cuadro de diálogo Diagnostics, que contiene información
de diagnóstico. |
Entregue su opinión