Vista Counter – Fault/Program Actions
Utilice Counter – Fault/Program Actions para configurar el comportamiento del contador
cuando el módulo está en el modo de programación o en el modo de fallo, o cuando se
produce un fallo de comunicación.
Ejemplo de vista Counter – Fault/Program Actions

La vista Counter – Fault/Program Actions incluye estos parámetros:
Parámetro | Descripción |
|---|---|
Counter State in Program Mode | Determina el comportamiento del contador cuando el controlador
efectúa una transición al modo de programación o modo de
inhibición. En el modo de programación o el modo de inhibición,
los contadores del controlador se ignoran y el contador se
comporta de la siguiente manera:
|
Counter State in Program Mode User-defined Value | Define el valor establecido para contar cuando se selecciona
User-defined value para Counter State in Program Mode. |
Reset stored values in Program Mode | Determina si se restablecen los valores almacenados cuando el
controlador efectúa una transición al modo de programación o al
modo de inhibición. |
Counter State in Communication Fault Mode | Determina qué le ocurre al contador después de que se produzca un
fallo de comunicación y el módulo entre en el modo de fallo de
comunicación.
|
Counter State in Communication Fault Mode User-defined Value | Define el valor establecido para contar cuando se selecciona
Counter State in Communication Fault Mode como valor definido
por el usuario. |
Reset stored values in Communication Fault Mode | Determina si se deben restablecer los valores almacenados después
de que se produzca un fallo de comunicación y el módulo entre en
modo de fallo de comunicación. |
When Communication Fails in Program Mode | Determina la acción del contador si la comunicación falla en el
modo de programación.
|
Entregue su opinión