Cuadro de diálogo Cargar desde controlador (controller) o terminal

Use el cuadro de diálogo Cargar desde controlador (controller) o terminal para cargar un proyecto desde el controlador o terminal.
IMPORTANTE:
Utilice este cuadro de diálogo para cargar controladores (controllers) y terminales para la versión 21.00.00 o posterior de la aplicación.
Para cargar desde el cuadro de diálogo de controlador (controller) o terminal
  1. Compruebe la ruta de acceso donde se cargará la selección.
    Para cambiar la ruta de acceso, seleccione la flecha hacia abajo para elegir una nueva ubicación.
  2. Seleccione un controlador (controller) o panel compatibles para cargar.
  3. Seleccione
    Cargar
    para cargar desde el controlador (controller) o terminal.
Para abrir el cuadro de diálogo
Cargar desde controller o terminal
, en el Studio 5000 launcher, en
Abrir
, seleccione
Desde carga
.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal