Abrir un archivo de proyecto existente
Abra un archivo de proyecto existente para modificar o continuar creando una aplicación en tiempo de ejecución o un formato.
Para abrir un archivo de proyecto existente:
- SeleccioneProyecto existente.
- (Opcional) En el cuadro de diálogoAbrir proyecto, seleccione un tipo de archivo en la lista junto al cuadroNombre de archivo.
- Seleccione un archivo de proyecto de la lista.
- SeleccioneAbrir.
Entregue su opinión