Abrir un proyecto de muestra

Abra un archivo de proyecto de muestra para revisar los componentes y el diseño de la aplicación o el formato proporcionados.
Para abrir un proyecto de muestra:
  1. Seleccione
    Proyecto de muestra
    .
  2. (Opcional) En el cuadro de diálogo
    Abrir proyecto
    , seleccione un tipo de archivo en la lista.
  3. Vaya hasta el archivo de proyecto de muestra y selecciónelo.
  4. Seleccione
    Abrir
    .
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal