Crear un nuevo proyecto a partir de un proyecto de muestra
Cree un nuevo proyecto a partir de un proyecto de muestra para volver a usar los componentes en el nuevo proyecto.
Para crear un nuevo proyecto a partir de un proyecto de muestra:
- SeleccioneDesde proyecto de muestra.
- (Opcional) En el cuadro de diálogoSeleccionar proyecto de muestra, seleccione un tipo de archivo en la lista.
- Vaya hasta el archivo de proyecto y selecciónelo.
- SeleccioneAbrir. Se muestra el cuadro de diálogoGuardar como.
- Introduzca un nombre para el nuevo archivo del proyecto en el cuadroNombre. El nombre puede tener un máximo de 40 caracteres y debe cumplir con el estándar de denominación IEC-61131.
- (Opcional) En el cuadroUbicación, escriba o navegue a una ubicación para almacenar el nuevo archivo del proyecto.
- SeleccioneGuardar.
Entregue su opinión