Crear un nuevo proyecto de View Designer

Cree un nuevo archivo de proyecto
View Designer
para desarrollar una aplicación en tiempo de ejecución para un dispositivo HMI 5000
PanelView
.
Para crear un nuevo proyecto
View Designer
  1. Seleccione
    Nuevo proyecto
    .
  2. En la columna
    Tipos de proyecto
    , seleccione
    Ver
    .
  3. Amplíe las categorías y seleccione un dispositivo HMI 5000
    PanelView
    .
  4. Introduzca un nombre de hasta 40 caracteres para el archivo del proyecto en el cuadro
    Nombre
    .
    CONSEJO:
    Los nombres de los archivos de proyecto deben cumplir con el estándar de denominación IEC-61131.
  5. (Opcional) En el cuadro
    Ubicación
    , escriba o navegue a una ubicación para almacenar el archivo del proyecto. De forma predeterminada, los proyectos se guardan en <usuario>\Mis documentos\Studio 5000\Projects.
  6. Seleccione
    Terminar
    .
    View Designer
    crea y usa la extensión de archivo .vpd para los proyectos creados por el usuario.
    CONSEJO:
    Un rectángulo rojo alrededor de un cuadro indica que la entrada no es válida. Coloque el puntero sobre el cuadro para ver una sugerencia con información adicional sobre por qué la entrada no es válida. Actualice las entradas no válidas antes de guardar el nuevo proyecto.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal