Crear un nuevo proyecto de Studio 5000 Architect
Cree un nuevo archivo de proyecto de
Studio 5000 Architect
para desarrollar un diseño para un sistema de automatización.Un contorno rojo alrededor de un cuadro indica que el valor introducido no es válido. Coloque el puntero sobre el cuadro para ver una sugerencia con información adicional sobre por qué la entrada no es válida.
Para crear un nuevo proyecto
Studio 5000 Architect
:- SeleccioneNuevo proyecto.
- En la columnaTipos de proyecto, seleccioneArquitecto.
- Seleccione una plantilla de proyecto deArquitecto.
- Proyecto en blancocrea un nuevo proyecto sin componentes.
- Arquitectura distribuida - Servidores de proceso múltiplecrea un nuevo proyecto con una estación de trabajo de ingeniería y dos servidores de sistemas de automatización de procesos. Cada servidor PASS supervisa cinco controladores 1756ControlLogix.
- Arquitectura distribuida - Servidor de proceso únicocrea un nuevo proyecto con una estación de trabajo de ingeniería y un servidor de sistemas de automatización de procesos. El servidor PASS supervisa cinco controladores 1756ControlLogix.
- Soporte del proceso con Logix Batch Sequence Managercrea un nuevo proyecto con un terminal gráfico dePanelView Plus 7que controla tres controladores 1769CompactLogix.
- Introduzca un nombre para el nuevo proyecto en el cuadroNombre. El nombre puede tener un máximo de 40 caracteres y debe cumplir con el estándar de denominación IEC-61131.
- (Opcional) En el cuadroUbicación, escriba o navegue a una ubicación para almacenar el archivo del proyecto.
- SeleccioneTerminar.
Entregue su opinión