Crear un nuevo proyecto a partir de una importación
Cree un nuevo proyecto a partir de un archivo de importación para crear un nuevo archivo de proyecto
Logix Designer
basado en una configuración exportada del controlador (.l5k, .l5x, .xml).Para crear un nuevo proyecto a partir de una importación:
- SeleccioneDesde importación.
- (Opcional) En el cuadro de diálogoSeleccionar proyecto para importar, seleccione un tipo de archivo en la lista.
- Vaya hasta el archivo de proyecto y selecciónelo.
- SeleccioneAbrir.
Entregue su opinión