Crear un nuevo proyecto de FactoryTalk View
Cree un nuevo archivo de proyecto de
FactoryTalk View
para desarrollar una aplicación en tiempo de ejecución para un terminal gráfico PanelView™
Plus o una estación o servidor FactoryTalk View ME
o FactoryTalk View SE
.Un contorno rojo alrededor de un cuadro indica que el valor introducido no es válido. Coloque el puntero sobre el cuadro para ver una sugerencia con información adicional sobre por qué la entrada no es válida.
Para crear un nuevo proyecto
FactoryTalk View
:- SeleccioneNuevo proyecto.
- En la columnaTipos de proyecto, seleccione.FactoryTalk View
- Localice el terminal de gráficos, la estación o el servidor para este proyecto expandiendo cada categoría de la lista o escribiendo un término de búsqueda en la barra de búsqueda.
- Seleccione un terminal de gráficos, una estación o un servidor de la lista.
- Introduzca un nombre para el archivo del proyecto en el cuadroNombre. El nombre puede tener un máximo de 40 caracteres y debe cumplir con el estándar de denominación IEC-61131.
- (Opcional) En el cuadroUbicación, escriba o navegue a una ubicación para almacenar el archivo del proyecto.
- SeleccioneSiguientepara configurar el proyecto.
Entregue su opinión