Registro del dispositivo en un dominio

Los dispositivos que incorporan
FactoryTalk® Remote Access™
Runtime deben estar registrados en un dominio. Este registro permite su gestión y posibilita la conexión remota. Las conexiones remotas se pueden establecer al elegir las opciones de
Acceso interactivo
o
VPN
dentro de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager.
El procedimiento de registro de dominio puede variar según el tipo de dispositivo y la versión del firmware.

Stratix® 4300
con una versión del firmware anterior o igual a 4.0.2

  1. Acceda a
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager y seleccione
    Explorador
    Vista de dominio
    .
  2. Seleccione la carpeta de dominio en la que desea registrar el dispositivo.
  3. Seleccione
    Agregar recurso
    (
    signo más
    en un círculo).
  4. Seleccione
    Agregar dispositivo
    .
  5. Seleccione
    Agregar dispositivo de forma local
    .
    OBSERVACIÓN: Es posible que aparezca un mensaje emergente en el que se solicite permiso para abrir la herramienta. Antes de confirmar, puede marcar la
    casilla de verificación Permitir siempre para evitar que este mensaje vuelva a aparecer durante esta sesión
    . Si utiliza un equipo o un navegador diferente, este mensaje volverá a aparecer.
  6. En la ventana de diálogo
    Agregar dispositivo de forma local
    , introduzca la contraseña. Inicie sesión como usuario
    Administrador
    . A continuación, aparecerá una lista con las direcciones MAC de los dispositivos que se encuentran en la red.
    OBSERVACIÓN: Estas credenciales son las mismas que se utilizan para acceder al System Manager del dispositivo, y la contraseña predeterminada de un usuario administrador es
    admin
    . Para obtener más información sobre System Manager y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager del dispositivo, descargue este manual de usuario: Enrutador Stratix 4300
  7. Seleccione el dispositivo que desea agregar a su dominio.
  8. Introduzca un nombre de dispositivo en el campo
    Nombre inicial
    .
  9. Seleccione
    Registrar
    .
    OBSERVACIÓN: Es posible que se le pida que inicie sesión en su cuenta, si aún no lo ha hecho.

Stratix® 4300
con una versión del firmware posterior a 4.0.2

  1. Acceda al System Manager del dispositivo a través de una barra de navegación.
    OBSERVACIÓN:
    Para acceder al System Manager del dispositivo, introduzca la dirección IP del dispositivo en una barra de navegación. A continuación, introduzca
    admin
    como nombre de usuario y
    admin
    como contraseña predeterminada. Para obtener más información sobre System Manager y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager del dispositivo, descargue este manual de usuario: Enrutador Stratix 4300
    Consulte este manual si no conoce la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager de su dispositivo, y para obtener más información sobre la configuración de fábrica del dispositivo, o para realizar la detección de red a través de
    Tools
    Configuración de dispositivo
    (seleccione firmware 4.0.4 o posterior).
  2. Seleccione la sección
    FT Remote Access
    y, a continuación, haga clic en
    Conectar
    . Espere hasta que se establezca una conexión.
    OBSERVACIÓN: Si el dispositivo remoto aún no está registrado en ningún dominio, en la página web se muestra un ID junto con una contraseña utilizada para el registro del dispositivo en el dominio.
  3. Para registrar el dispositivo remoto, inicie sesión en
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager con la cuenta de un usuario con derechos de
    administrador
    .
  4. En
    FactoryTalk® Remote Access™
     Manager, acceda a la sección
    Explorador
    Vista de dominio
    y abra la carpeta de dominio en la que desea almacenar el dispositivo remoto.
  5. Seleccione
    Agregar recurso
    (
    signo más
    en un círculo) y, a continuación, seleccione
    Agregar dispositivo
    .
  6. Seleccione
    Agregar dispositivo de forma remota
    e ingrese el ID y la contraseña que obtuvo anteriormente al seleccionar
    Conectar
    en System Manager.
  7. Seleccione
    Guardar
    . El dispositivo recién registrado recibe el nombre
    <Sin nombre>
    en la carpeta seleccionada anteriormente y debe cambiarle el nombre.
  8. Cambie el nombre del dispositivo.

OptixPanel™, OptixEdge™ y Módulo de Embedded Edge Compute

  1. Acceda al System Manager del dispositivo a través de una barra de navegación.
    OBSERVACIÓN:
    Para acceder al System Manager del dispositivo, introduzca la dirección IP del dispositivo en una barra de navegación. A continuación, introduzca
    admin
    como nombre de usuario y
    admin
    como contraseña predeterminada. Para obtener más información sobre System Manager y conocer la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager del dispositivo, descargue este manual de usuario:
    Consulte este manual si no conoce la dirección IP que se utiliza para acceder al System Manager de su dispositivo, y para obtener más información sobre la configuración de fábrica del dispositivo, o para realizar la detección de red a través de
    Tools
    Configuración de dispositivo
    (seleccione firmware 4.0.4 o posterior).
  2. Seleccione la sección
    FT Remote Access
    y, a continuación, haga clic en
    Conectar
    . Espere hasta que se establezca una conexión.
    OBSERVACIÓN: Si el dispositivo remoto aún no está registrado en ningún dominio, en la página web se muestra un ID junto con una contraseña utilizada para el registro del dispositivo en el dominio.
  3. Para registrar el dispositivo remoto, inicie sesión en
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager con la cuenta de un usuario con derechos de
    administrador
    .
  4. En
    FactoryTalk® Remote Access™
     Manager, acceda a la sección
    Explorador
    Vista de dominio
    y abra la carpeta de dominio en la que desea almacenar el dispositivo remoto.
  5. Seleccione
    Agregar recurso
    (
    signo más
    en un círculo) y, a continuación, seleccione
    Agregar dispositivo
    .
  6. Seleccione
    Agregar dispositivo de forma remota
    e ingrese el ID y la contraseña que obtuvo anteriormente al seleccionar
    Conectar
    en System Manager.
  7. Seleccione
    Guardar
    . El dispositivo recién registrado recibe el nombre
    <Sin nombre>
    en la carpeta seleccionada anteriormente y debe cambiarle el nombre.
  8. Cambie el nombre del dispositivo.

Identificación de hardware

Tras su primera conexión a la red, Runtime almacena su identidad en el disco del dispositivo en un archivo denominado
auth.bin
. La ubicación de este archivo depende del sistema utilizado, como se indica en la siguiente tabla.
Runtime de los dispositivos de Rockwell Automation
Sistema
Ruta de acceso
Enrutadores
Stratix® 4300
, terminales gráficos
OptixPanel™
, Módulo de Embedded Edge Compute,
OptixEdge™
/persistent/data/Rockwell_Automation/FactoryTalk_Remote_Access/Identity/
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal