Crear
una subcarpeta de dominio

Las subcarpetas de dominio
pueden administrarlas determinados administradores y solo un grupo restringido de usuarios puede acceder a ellas. Esto es útil si está colaborando con diferentes proveedores o si está administrando diversas operaciones a través de
FactoryTalk® Remote Access™
Manager
.
Para crear
una subcarpeta de dominio
, proceda de la siguiente manera:
  1. Inicie sesión en
    FactoryTalk® Remote Access™
    Manager
    con una cuenta de usuario de administrador.
  2. Acceda a la sección
    Explorador
    Vista de dominio
    .
  3. Seleccione el botón
    Agregar recurso
    (
    signo más en un círculo
    ) y
    Crear carpeta
    .
  4. Agregue cualquier cuenta de usuario para administrar la carpeta recién creada.
  5. Asegúrese de que las cuentas del usuario administrador tengan permisos de
    Administrador
    para la carpeta.
Cuando un colaborador local inicia sesión en
FactoryTalk® Remote Access™
Manager, solo podrá trabajar con la subcarpeta de dominio para la que se le haya concedido permiso. No podrá ver ninguna otra carpeta creada por el administrador del dominio. Sin embargo, dentro de la carpeta que administra, podrá agregar grupos, dispositivos y subcarpetas de dominio adicionales según sea necesario.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal