FactoryTalk® Remote Access™

La solución
FactoryTalk® Remote Access™
es compatible con el mantenimiento de las operaciones con acceso remoto a través de VPN. Además, en situaciones en las que las plantas operativas están distantes, la solución le permite investigar y resolver problemas antes de planificar el viaje a dichas plantas.
Con el software
FactoryTalk® Remote Access™
Manager puede administrar equipos a través de una interfaz centralizada basada en web para ejecutar, configurar y operar el túnel VPN para el acceso remoto. Puede aplicar la autenticación de dos factores para validar las identidades de los usuarios. Además, el protocolo de cifrado Seguridad de la capa de transporte (o TLS, por sus siglas en inglés) garantiza la confidencialidad, integridad y autenticidad de la sesión de intercambio de datos. Los registros y las pistas de auditoría están disponibles para realizar un seguimiento de las operaciones de acceso remoto y las conexiones establecidas.
El enrutador de acceso remoto
Stratix®
4300 agrega hardware a la solución. El enrutador permite a los fabricantes de equipos y OEMs operar en sistemas remotos y sus subredes. Los enrutadores se ofrecen en variantes de dos y cinco puertos de cobre Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps.
Arquitectura
FactoryTalk® Remote Access™
Esta imagen muestra la arquitectura de FactoryTalk Remote Access.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal