Acceder a una aplicación
FactoryTalk® Hub™

  1. Haga clic en el panel adecuado, como
    FactoryTalk® Design Studio™
    o
    FactoryTalk® Remote Access™
    , para ir a esa aplicación.
  2. Haga clic en Inicio (Home) para volver a la pantalla de inicio.
    Cada aplicación contiene información sobre cómo empezar en la ayuda en línea para ayudarle a aprender a realizar diferentes tareas.
Página de inicio de FactoryTalk Hub
Llamada
Elemento
1
Menú de FactoryTalk Hub.
Permite navegar entre las diferentes opciones disponibles en la aplicación en función de la organización seleccionada y los permisos del usuario. Este menú también contiene herramientas de administración de hubs si es propietario o administrador de la organización.
2
Nombre del servicio de FactoryTalk Hub que está utilizando actualmente.
3
Ruta de navegación que muestra con qué organización está trabajando actualmente. La ruta de navegación cambia al cambiar de una organización a otra. Al hacer clic en la flecha a la derecha de la organización principal, puede ver y seleccionar las suborganizaciones a las que tiene acceso. Si selecciona una suborganización, aparece al final de la ruta de navegación después de su organización principal. Al hacer clic en la organización principal, puede volver a ella.
4
Área de iconos de servicios de FactoryTalk Hub. Le permite seleccionar e iniciar los servicios que tiene derecho a utilizar. Al seleccionar la estrella en un icono de aplicación, se marca como favorito y el icono aparece con los demás favoritos en la fila de favoritos.
5
Menú de notificaciones (Notifications). Seleccione esta opción para ver las notificaciones que se han enviado a su organización desde la última vez que inició sesión. Un número rojo aquí indica la cantidad de notificaciones no leídas que tiene esperando. Haga clic en el icono
Notificaciones (Notifications)
para revisar la lista de notificaciones y responder a las alertas.
6
Botón de ayuda (Help). Proporciona acceso al menú de ayuda de la aplicación actual. En la pantalla principal de FactoryTalk Hub, este vínculo va a la ayuda de FactoryTalk Hub. De lo contrario, va a la ayuda para la aplicación que está utilizando. Puede consultar las notas de la versión, la información sobre cómo empezar y los temas de ayuda. Utilícelo para contactar con el soporte técnico, proporcionar comentarios o ver información legal.
7
Da acceso al perfil del usuario actual. Seleccione el icono de
Perfil (Profile)
para actualizar la configuración de la cuenta o cierre sesión en FactoryTalk Hub.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal