Varias instalaciones de FactoryTalk Optix Studio en un solo dispositivo

En un mismo dispositivo, pueden coexistir varias versiones de instalaciones de
FactoryTalk® Optix Studio™
: las instalaciones más recientes no sustituyen automáticamente a las más antiguas.
Un dispositivo puede tener varias instancias de
FactoryTalk® Optix Studio™
simultáneas almacenadas en carpetas independientes nombradas a partir del número de versión en el repositorio
Archivos de programa
FactoryTalk Optix
.
IMPORTANTE: Se pueden ejecutar más instalaciones de
FactoryTalk® Optix Studio™
al mismo tiempo.
Se instalan varias interfaces de red VPN junto con sus instalaciones relacionadas de
FactoryTalk® Optix Studio™
.
CONSEJO: Si intenta abrir el mismo proyecto en otra instancia de
FactoryTalk® Optix Studio™
, aparecerá una advertencia que impedirá que pueda abrirla:
El proyecto comparte el mismo nombre que otro proyecto actualmente abierto en una instancia diferente de FactoryTalk Optix Studio
.
  1. Para iniciar sesión en GitHub desde cada instancia de
    FactoryTalk® Optix Studio™
    , seleccione
    Configuración
    Control de versiones
    .
  2. Cuando ya no necesite una instancia de
    FactoryTalk® Optix Studio™
    , desinstálela junto con las interfaces de red VPN relacionadas.
  3. Cuando instale una versión más reciente de
    FactoryTalk® Optix Studio™
    , un cuadro de diálogo le pide que seleccione si desea sobrescribir las instalaciones anteriores.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal