Adquirir un derecho de FactoryTalk Optix Studio Pro
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro solo está disponible por suscripción. Compre y asigne o distribuya un derecho a una organización para activar
FactoryTalk® Optix™
Studio Pro. Debe tener una orden de compra para comprar software.Los dispositivos que no están activados funcionan en el modo de prueba y dejan de ejecutar aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
una vez que hayan transcurrido 2 horas. El cliente del Emulador
que ejecuta aplicaciones
FactoryTalk® Optix™
en el equipo de desarrollo no requiere un derecho de tiempo de ejecución.- Desde el Portal de Comercio, inicie sesión en su cuenta de MyRockwellAutomation.
- Desplácese hastaFactoryTalk® Optix™y debajo deFactoryTalk® Optix™, seleccioneContinuar (Continue).
- Seleccione el paquete, desplácese para seleccionar opciones para personalizar el paquete y, a continuación, enSeleccionar cantidad (Select Quantity), seleccione el número de derechos.
- SeleccioneAGREGAR AL CARRO (ADD TO CART). Puede cambiar el número de derechos en su carrito.CONSEJO: Si ha copiado un número de catálogo deFactoryTalk® Optix™Runtime de la herramienta Tamaño de tiempo de ejecución (Runtime Sizing), puede pegar el número de catálogo seleccionado en la barra de búsqueda en la parte superior de la página Commerce Portal. Pegue el catálogo y seleccione
para agregar el número de catálogo al carrito. - Revise el carrito y los precios con su distribuidor y, a continuación, seleccionePAGAR (CHECKOUT).
- Confirme el envío, la facturación, los detalles del contrato y el resumen del pedido y luego seleccioneENVIAR PEDIDO (SUBMIT ORDER).
- En la página de confirmación, seleccioneAdministrar licenciasy confirme el nuevo contrato.
Cuando el estado del derecho está activo, el derecho aparece en FactoryTalk Hub. También puede confirmar el estado de su pedido en el Commerce Portal. Para ello, seleccione
Mis suscripciones/Administrar licencias (My Subscriptions/Manage Licenses)
.Entregue su opinión