Versiones

Puede descargar versiones anteriores o la versión de software más reciente, Herramientas de tiempo de ejecución y ver las notas de la versión del software.
Para acceder a la sección
Versiones
de la página de destino de
FactoryTalk® Optix™
:

Última versión

  • Abrir en el explorador
    : Abra la última versión de
    FactoryTalk® Optix™
    .
  • Descargar
    : Descargue la última versión de
    FactoryTalk® Optix™
    .

Versiones, betas, Herramientas de tiempo de ejecución

Acceda a versiones anteriores y actuales de
FactoryTalk® Optix™
, así como a las Herramientas de tiempo de ejecución. Puede descargar las Herramientas de tiempo de ejecución y cualquier versión de
FactoryTalk® Optix™
o abrir versiones en un explorador.
  1. Seleccione:
    • Versiones
      : Vea una tabla con una lista de todas las versiones de software.
    • Herramientas de tiempo de ejecución
      : Vea una tabla con una lista de todas las versiones de Herramientas de tiempo de ejecución.
  2. En
    Buscar
    , desplácese hasta el número de versión o introdúzcalo.
  3. Junto a la versión, seleccione una de las siguientes opciones:
    • Abrir en el explorador
      : La versión o la versión beta de
      FactoryTalk® Optix™
      se abre en un explorador.
    • Descargar
      : Descargue la versión o la versión beta.

Notas de la versión

Acceda a las notas de la versión de
FactoryTalk® Optix™
para obtener más información sobre las características del sistema, las notas de las aplicaciones y cualquier información sobre anomalías relacionada con la versión actual.
  • Notas de la versión
    : Ver las notas de la versión actual.
  • Registro de cambios
    : Vea o descargue una lista completa de correcciones y cambios en cada versión.
Entregue su opinión
¿Tiene dudas o comentarios acerca de esta documentación? Por favor deje su opinión aquí.
Normal